Scegliere la giusta pinza per robot può sembrare semplice all'inizio. Un componente deve essere prelevato, spostato e posizionato. Quindi, il passo successivo sembra ovvio: confrontare le pinze e selezionare quella più adatta. È proprio qui che molti progetti di end-of-arm tooling diventano più complessi del necessario.

Una pinza per robot non è solo un componente alla fine del braccio di un robot. È l'interfaccia diretta tra robot, pezzo e processo produttivo. Influisce sull'affidabilità della presa, sui tempi di ciclo, sul posizionamento, sul consumo di energia, sul lavoro di integrazione e sulla messa in servizio.

Ecco perché la scelta di una pinza per robot non dovrebbe iniziare dalla pinza stessa. Dovrebbe cominciare dall'applicazione.

L'obiettivo è definire un sistema di presa ottimale per il pezzo, tenendo conto del movimento, della configurazione del robot, dell'architettura del sistema e dell'ambiente di produzione. Una volta chiariti questi fattori, diventa molto più semplice individuare la pinza per robot industriale appropriata, la soluzione di vuoto o il concetto completo di end-of-arm tooling.

Ecco un processo pratico in cinque passaggi.

1. Definire l'applicazione effettiva
Pezzo, movimento, ambiente, tolleranze e requisiti di flessibilità

2. Scegliere il sistema di presa
Pinza a vuoto o meccanica basata sul comportamento del pezzo e sulla stabilità del processo

3. Definire l'architettura del sistema
Vuoto centralizzato o decentralizzato, azionamento pneumatico o elettrico, robot e interfacce di comando

4. Selezionare il tipo di pinza
Pinza parallela, angolare, radiale, a 3 dita o pinza adattativa basata sulla geometria e sul movimento

5. Progettare e convalidare il concetto di contatto
Utensili di presa, ventose, tolleranze, comportamento delle superfici e test in condizioni reali

Prima di confrontare le tecnologie di presa, definire ciò che il sistema di presa robotico deve fare nella pratica.

Iniziare con il pezzo. Guardare oltre i dati nominali e verificare le reali condizioni di produzione:

  • Peso e centro di gravità
  • Geometria e accessibilità
  • Struttura superficiale e attrito
  • Sensibilità alla pressione, ai segni o alla deformazione
  • Posizione e orientamento nel punto di prelievo
  • Orientamento e precisione richiesti per il posizionamento
  • Tolleranze nella forma, superficie, posizione o peso
  • Polvere, olio, umidità, temperatura o fattori legati alla pulizia
  • Modifiche attuali e future dei formati

Quindi osservare il movimento. Il tempo è denaro! Il tempo di presa deve essere il più breve possibile e sufficientemente lungo per soddisfare le esigenze dell'applicazione. Pensare al futuro: un giorno si potrebbe voler accelerare il processo. Una volta afferrato il pezzo, una presa stabile durante la fase di tenuta non è sufficiente. Il pezzo deve rimanere ben saldo mentre il robot accelera, rallenta, cambia direzione e posiziona il componente.

È spesso in questa fase che il sistema può iniziare a presentare delle sfide. Se il profilo di movimento del robot, il tempo di ciclo, la posizione di prelievo o il requisito di posizionamento non sono chiari, la progettazione dell'end-of-arm tooling potrebbe diventare più complessa del necessario. Il personale potrebbe aggiungere più forza, più peso o un margine di sicurezza aggiuntivo solo per essere prudenti.

La domanda principale è: Come viene spostato il pezzo dalla posizione di prelievo a quella di posizionamento, e qual è il tempo ciclo disponibile per creare un movimento di presa stabile?

Una volta chiarita l'applicazione, il principio di presa può essere valutato con maggiore sicurezza.

La prima decisione tecnica consiste solitamente nel scegliere se utilizzare una pinza a vuoto o meccanica. Tale decisione dovrebbe sempre essere guidata dall'applicazione. Nessuna tecnologia di presa è generalmente migliore dell'altra.

Quando è opportuno utilizzare una presa a vuoto

La presa a vuoto è spesso indicata quando:

  • Il pezzo ha una superficie che consente una tenuta stabile
  • È importante un trattamento delicato
  • È necessario supportare superfici più ampie
  • È necessario gestire diverse dimensioni o forme
  • Le parti sono piatte, flessibili, sensibili o difficili da afferrare meccanicamente
  • Diversi punti di aspirazione possono migliorare la stabilità

La presa a vuoto può funzionare bene per pannelli, lastre, imballaggi, cartoni e molti pezzi sensibili. Ma ciò che conta di più è la superficie effettiva. Porosità, rugosità, curvatura, polvere, olio e comportamento di perdita possono modificare il risultato in produzione.

La presa meccanica è spesso adatta quando:

  • Il pezzo ha bordi, forme o punti di presa definiti
  • Il posizionamento deve essere controllato con precisione
  • La qualità della superficie rende il vuoto inaffidabile
  • Il movimento dinamico richiede una presa sicura
  • Una presa ad accoppiamento di forma o di forza garantisce maggiore stabilità
  • Il pezzo deve essere trattenuto all'interno o all'esterno

La presa meccanica può controllare la posizione e il movimento in modo molto efficace. La progettazione delle dita, la forza di presa, la superficie di contatto e la compensazione delle tolleranze devono corrispondere al pezzo.

La chiave non è chiedersi: "Qual è la pinza migliore?"

Serve chiedersi: Quale sistema di presa è più adatto al comportamento del pezzo, al movimento e alla stabilità del processo richiesta?

Una volta chiarito il sistema di presa, la decisione successiva riguarda l'architettura del sistema. In questo passaggio, la pinza per robot è collegata al sistema di automazione completo.

Per le soluzioni di vuoto, l'architettura può includere la generazione di vuoto centralizzata o decentralizzata. La generazione di vuoto centralizzata è un'opzione valida quando si utilizzano diversi punti di aspirazione. La generazione decentralizzata di vuoto può essere utile quando sono importanti il tempo di risposta, il controllore locale o le zone modulari della pinza.

Per le pinze meccaniche, l'architettura spesso implica una scelta tra azionamento pneumatico ed elettrico.

Le pinze pneumatiche possono combinare dimensioni compatte e peso ridotto con un'elevata forza di presa, a seconda della progettazione. Sono spesso adatte per compiti di manipolazione robusti, ad alta velocità o con spazio limitato, soprattutto dove l'aria compressa è già disponibile.

Le pinze elettriche possono essere una scelta appropriata per applicazioni in cui sono importanti il posizionamento controllato, la corsa regolabile, il controllo della forza o il feedback. Possono essere utili quando i cambi di formato avvengono frequentemente o servono dati di processo aggiuntivi per la messa in servizio e la diagnosi.

L'architettura di sistema include anche:

  • Limiti di carico e inerzia del robot
  • Centro di gravità e distribuzione della massa
  • Gestione dei cavi e dei tubi
  • Gestione del comando, delle comunicazioni e interfacce
  • Architettura di comando ed ecosistema del robot
  • Consumo energetico e utilizzo dell'aria
  • Accesso per la manutenzione
  • Scalabilità per varianti future
  • Requisiti per sensori e diagnosi

È qui che la pianificazione dell'end-of-arm tooling diventa una decisione che influenza l'intero sistema. Un end effector del robot può sembrare corretto come componente e creare comunque problemi se non si integra con il robot, l'architettura di comando o l'assetto produttivo.

La domanda principale è: Quale architettura si adatta al sistema di manipolazione complessivo?

Se il sistema si orienta verso una presa meccanica, il passo successivo è selezionare il tipo di pinza. Questa non è ancora una selezione dettagliata dei componenti. È la decisione che definisce come il pezzo verrà avvicinato, tenuto, spostato e posizionato.

I tipi comuni di pinze per robot includono:

Pinza parallela

Una pinza parallela può essere adatta a pezzi rettangolari, componenti con lati piatti e applicazioni in cui un movimento di presa rettilineo garantisce una presa stabile. Viene spesso utilizzata quando l'accesso è semplice e il pezzo può essere afferrato da due lati. Il tempo di presa è anche rapido, a seconda della corsa della griffa di presa.

Pinza angolare

Una pinza angolare si apre e si chiude attorno a un angolo. Ciò può essere utile quando è necessario un movimento compatto e il movimento di apertura si adatta allo spazio circostante.

Pinza radiale

Una pinza radiale fornisce un angolo di apertura più ampio. Ciò può essere utile quando le dita devono allontanarsi dai profili interferenti o quando la pinza deve avvicinarsi al pezzo in un modo specifico.

Pinza a 3 dita

Una pinza a 3 dita viene spesso utilizzata per pezzi rotondi o cilindrici. Il movimento di centraggio consente il posizionamento stabile. Il tempo di presa è anche rapido, a seconda della corsa della griffa di presa.

Pinza adattativa

Una pinza adattativa risulta una scelta appropriata quando le forme dei pezzi variano o quando il pezzo deve essere maneggiato con cura. La pinza può adattarsi a diversi contorni e fornire supporto in attività di movimentazione flessibile.

Il tipo di pinza corretto dipende dalla geometria, dall'accessibilità, dal posizionamento, dalla stabilità del movimento, dallo spazio disponibile e dalla flessibilità futura.

La domanda chiave è: La pinza come deve avvicinarsi, afferrare, muoversi, e posizionare il pezzo nel processo reale?

Il concetto di contatto è il punto in cui il design dell'end-of-arm tooling diventa specifico. È anche il punto in cui piccole scelte possono avere un grande impatto sull'affidabilità della presa.

Un sistema di presa robotico può essere dimensionato correttamente su carta e fallire comunque in produzione se il punto di contatto non corrisponde alla superficie effettiva del pezzo. Polvere, olio, curvatura, porosità o variazioni della superficie possono influire sul risultato.

La validazione aiuta a ridurre quel rischio.

Prima di passare alle fasi tecniche dettagliate, verificare la fattibilità del progetto in condizioni reali:

  • Il pezzo è trattenuto in modo sicuro durante il movimento del robot?
  • Le tolleranze influenzano il prelievo o il posizionamento?
  • Il tempo ciclo è realistico con una determinata velocità di presa?
  • Come reagisce il sistema a polvere, olio, umidità o temperatura?
  • Il sistema è in grado di rilevare una presa mancata?
  • È sufficiente un feedback binario oppure sono necessari valori di diagnosi?
  • Il sistema è in grado di gestire varianti future del pezzo?
  • È sufficiente una simulazione oppure l'applicazione deve essere testata?

La validazione trasforma le ipotesi in sicurezza. Aiuta a ridurre i cicli di riprogettazione, i ritardi nella messa in servizio e il sovradimensionamento. Si consiglia di effettuare un test in condizioni reali.

Come scelgo la pinza per robot giusta?

Inizia con l'applicazione, non con la pinza stessa. Definisci il pezzo, il movimento, il tempo di ciclo, l'ambiente, i requisiti di presa e posizionamento e la variazione di tolleranza. Confronta quindi i sistemi di presa, l'architettura del sistema, il tipo di pinza e le esigenze di convalida prima di passare alla selezione dettagliata del prodotto.

Vuoto o pinza meccanica: quale è migliore?

Nessuno dei due è automaticamente migliore. La presa a vuoto può essere una buona scelta per pezzi piatti, sensibili o variabili con un comportamento superficiale adeguato. La presa meccanica può essere ideale per geometrie specifiche, posizionamento preciso e movimenti dinamici. L'applicazione è il fattore decisivo.

Che cosa influisce sull'affidabilità della presa?

L'affidabilità della presa dipende dalla geometria del pezzo, dal comportamento della superficie, dal movimento del robot, dall'accelerazione, dalle tolleranze, dal design del contatto, dalle condizioni ambientali e dal feedback. Un sistema dovrebbe essere verificato in condizioni realistiche prima dell'implementazione.

Quale tipo di pinza per robot si adatta alla mia applicazione?

Una pinza parallela è adatta a parti rettangolari, una pinza a 3 dita può essere utilizzata per parti cilindriche, le pinze angolari e radiali sono ideali quando lo spazio o i requisiti di apertura sono fondamentali, e le pinze adattative possono supportare forme variabili o movimentare pezzi delicati.

Quando dovrei convalidare il sistema di end-of-arm tooling?

Convalida il sistema di end-of-arm tooling prima di iniziare le fasi dettagliate di progettazione e implementazione. La convalida iniziale aiuta a verificare le ipotesi relative al movimento, alle tolleranze, alle condizioni delle superfici, al feedback, al consumo energetico e alla flessibilità futura.