Secondo le statistiche Eurostat sugli infortuni sul lavoro, nel 2022 l'Unione Europea ha registrato 2,97 milioni di infortuni sul lavoro non mortali e 3.286 incidenti fatali, con oltre un quarto degli infortuni mortali legati a macchinari o attrezzature di movimentazione.
Queste cifre impressionanti sottolineano perché la sicurezza non può essere considerata un aspetto secondario. Quando una macchina funziona senza adeguate misure di sicurezza, le conseguenze possono essere immediate e gravi: danni alle attrezzature, costosi tempi di inattività, infortuni o persino ripercussioni legali. D'altra parte, progettare la sicurezza negli impianti sin dalla fase iniziale trasforma i macchinari in risorse che garantiscono affidabilità, efficienza e fiducia.
Il ruolo della sicurezza delle macchine ha subito una notevole evoluzione nell'ultimo decennio. Un tempo considerata principalmente un requisito di conformità, oggi è una priorità fondamentale per le aziende.
Diversi fattori stanno determinando tale cambiamento:
In sintesi, la sicurezza delle macchine non è più facoltativa. Le aziende che integrano la sicurezza nei propri processi di progettazione sono in una posizione migliore in termini di protezione delle persone, salvaguardia della produttività e competitività in un mercato sempre più esigente.
I progetti di controllo del movimento diventano complessi quando il dimensionamento, la configurazione dei sistemi di sicurezza, l'integrazione del PLC, la messa in servizio e la validazione vengono eseguiti in fasi separate. In questo webinar on demand scoprirete come gli strumenti digitali di Festo supportano un flusso di lavoro interconnesso, dalla configurazione alla messa in servizio, aiutando i team di ingegneri a ridurre i passaggi di consegne e a valutare le soluzioni di controllo del movimento con maggiore sicurezza.
Guardate il flusso di lavoro in azioneLa sicurezza delle macchine si basa su una serie di normative e standard volti a proteggere gli operatori e garantire la conformità in tutti i mercati.
In Europa, il Regolamento Macchine UE (2023/1230) è la pietra miliare. Sostituendo la Direttiva Macchine di lunga data, armonizza le norme tra gli Stati membri dell'UE e introduce nuovi requisiti per le tecnologie digitali. Il suo obiettivo è garantire che le macchine siano sicure non solo dal punto di vista meccanico, ma anche in termini di software e sicurezza informatica.
Per applicare questa normativa nella pratica, gli standard internazionali forniscono agli ingegneri metodi chiari per valutare e implementare la sicurezza. Tre dei più importanti sono:
ISO 12100 → Valutazione dei rischi
ISO 13849 → Performance Level (PL)
IEC 62061 → Safety Integrity Level (SIL)
Insieme, questi standard forniscono un percorso strutturato: valutare i rischi (ISO 12100), progettare comandi affidabili (ISO 13849) e convalidarli rispetto ai requisiti SIL (IEC 62061).
Per i produttori e i costruttori di macchinari, la conformità è imprescindibile. Il mancato rispetto dei requisiti comporta rischi per l'accesso al mercato, costose riprogettazioni e, soprattutto, danni evitabili alle persone.
Una sicurezza efficace delle macchine non consiste nell'aggiungere dispositivi di protezione alla fine. Si tratta di integrare i principi di sicurezza in ogni fase della progettazione e del funzionamento.
L'approccio combinato può essere suddiviso in quattro fasi principali:
Considerando la sicurezza come un processo che copre l'intero ciclo di vita (dalla progettazione alla convalida, fino alla manutenzione), le aziende garantiscono la conformità, riducono i tempi di inattività e instaurano un rapporto di maggiore fiducia con gli operatori.
Il cuore della sicurezza delle macchine è costituito dal quadro di valutazione dei rischi. Fornisce una struttura per identificare i pericoli, dare priorità ai rischi e selezionare le misure di sicurezza appropriate.
Un processo tipico segue tre fasi:
È fondamentale documentare questo processo. Fornisce la prova della conformità alla norma ISO 12100, supporta gli audit e garantisce che le decisioni siano basate su analisi strutturate e non su supposizioni.
Siamo onesti, progettare macchine senza considerare la sicurezza è un errore. La sicurezza è parte integrante delle prestazioni, dell'affidabilità e della reputazione. Gli incidenti costano tempo, denaro e fiducia. Ma una progettazione intelligente della sicurezza impedisce tutto ciò. Non è soltanto questione di prevenire incidenti, ma anche di garantire il funzionamento dei macchinari, la fiducia dei team e la fedeltà dei clienti.
I vantaggi di una corretta gestione della sicurezza:
Prendiamo ad esempio una linea di confezionamento dotata di moderni dispositivi di interblocco di sicurezza: non solo protegge le persone, ma aumenta anche l'OEE riducendo i tempi di fermo macchina. La sicurezza non è un centro di costo. È un moltiplicatore di prestazioni.
La sicurezza delle macchine è più di un requisito di conformità: è una responsabilità e un'opportunità. Allineandosi alle normative, applicando principi ingegneristici comprovati e seguendo una metodologia di progettazione strutturata, le aziende sono in grado di proteggere le persone salvaguardando al contempo la produttività. Un'efficace gestione dei rischi consente di rilevare e ridurre i pericoli, mentre l’ottimizzazione continua garantisce la longevità dei sistemi.