I KPI di manutenzione sono valore di misura importanti per valutare le prestazioni dei processi di manutenzione, quindi identificare il potenziale di miglioramento. Forniscono una chiara visione dell'efficienza, della produttività e della qualità delle attività di manutenzione. Misurando e rispettando i KPI, le aziende possono incrementare l'efficienza delle proprie attività di manutenzione, ridurre i tempi di fermo, migliorare la disponibilità degli impianti e ottimizzare le prestazioni complessive.
Quando si misurano i KPI di manutenzione, è importante selezionare i valori caratteristici giusti, che corrispondono agli obiettivi e ai requisiti specifici della sua azienda. Nell'industria manifatturiera vengono utilizzati diversi KPI, ma non tutti sono rilevanti per qualsiasi azienda. Per la selezione e la misurazione dei KPI è necessario considerare le seguenti fasi:
1. Definire obiettivi chiari che si adattino alla sua azienda e alla sua strategia: stabilire obiettivi specifici, quantitativamente misurabili e per i quali vuole lavorare.
2. Raccogliere dati rilevanti: assicurarsi di disporre di una fonte di dati affidabile per misurare i KPI.
3. Reporting e analisi: utilizzare un CMMS per analizzare i dati raccolti e generare report significativi. In questo modo potrà individuare le tendenze in qualsiasi momento, identificare gli scostamenti e ricavare misure di miglioramento.
Un CMMS fornisce una soluzione efficace per la registrazione, la gestione e il reporting dei KPI di manutenzione. Di seguito spiegheremo alcuni KPI e mostreremo come un CMMS contribuisce a migliorarli.
1. Mean Time Between Failures (MTBF)
L'MTBF indica la durata media del funzionamento di un impianto tra due guasti. Si calcola dividendo il tempo di funzionamento per il numero di guasti. Un valore MTBF più elevato significa che un impianto funziona più a lungo prima di arrestarsi. Si tratta di un indicatore importante dell'affidabilità e della disponibilità degli impianti.
Per migliorare l'MTBF, è rilevante analizzare le cause dei guasti e adottare misure di manutenzione preventiva. Un CMMS consente di registrare i tempi di fermo, identificare le cause dei guasti e pianificare le misure preventive.
2. Mean Time To Repair (MTTR)
The MTTR indicates how long it takes on average to repair a system once a failure has occurred. It is calculated by dividing the total downtime by the number of failures. A low MTTR value means that failures can be rectified quickly, resulting in shorter downtime.
Some businesses also differentiate between the Mean Time To Repair and the Mean Time To Recovery as a maintenance KPI. The time to recovery describes the time required to return a system to normal operating status after a failure. In contrast to the Mean Time To Repair, which focuses on the repair time, the Mean Time To Recovery refers to the time required to restore the system to full functionality, including diagnostics, purchasing spare parts and carrying out all necessary measures (see graphic).
A CMMS enables you to record and analyse repair times in order to improve the MTTR. Does diagnostics take a long time? Is it the repair process itself or the wait for the right spare parts? By monitoring and analysing repair times, you can identify bottlenecks and inefficient processes and determine measures to shorten repair times.
3. Overall Equipment Effectiveness (OEE)
The OEE is one of the most important key figures for evaluating the overall performance of a system and production. It takes into account the availability, performance and quality of the system. A high OEE value indicates that production and system performance are efficient and reliable.
Festo AX Smartenance is a CMMS that has been specially developed for and with maintenance staff to keep an eye on your maintenance processes and maintenance KPIs. You can use AX Smartenance to record and analyse data and generate reports. It offers a user-friendly interface and extensive functions for managing your maintenance activities.
A CMMS offers an effective way to improve maintenance KPIs (MTBF/MTTR/OEE) and optimise maintenance performance. You can increase the efficiency of your maintenance processes, reduce downtime and improve the performance of your systems thanks to all relevant information being available wherever you are, as well as data gathering and analysis, automation of processes, real-time monitoring and comprehensive reporting functions.