La sfida principale dell'affidabilità dei processi e ciò che molti trascurano

Che si tratti dell'elettrolisi dell'acqua, della compressione in serbatoi ad alta pressione o della distribuzione tramite rimorchi mobili o stazioni di servizio, l'idrogeno è altamente reattivo e viene spesso manipolato a un'enorme pressione. Inoltre, la molecola è molto piccola, il che la rende più suscettibile alle perdite. L'affidabilità è la priorità assoluta per tutte le applicazioni della catena del valore dell'idrogeno. In caso di emergenza, infatti, persone, impianti e budget possono essere messi a rischio. Ciò significa che i processi sono sensibili in ciascuna fase della catena del valore. È importante tenere a mente questi aspetti:

  • La sicurezza funzionale a norma SIL (Safety Integrity Level) protegge da stati incontrollati in caso di guasto.
  • Le specifiche IECEx e gli standard regionali garantiscono la prevenzione e la protezione contro l'esplosione durante la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno.
  • Il monitoraggio permanente e automatizzato degli impianti non è un lusso, ma un requisito fondamentale per il funzionamento in sicurezza.

Se si prendono scorciatoie o si considerano i requisiti troppo tardi, non solo si rischiano ritardi, ma anche costosi adeguamenti. Scopra come ridurre al minimo i rischi fin dall'inizio con un sistema di sicurezza affidabile, leggendo il nostro contributo relativo alla sicurezza funzionale sul'esempio della produzione di idrogeno.

10 Errori comuni da evitare nell'automazione dell'idrogeno ​

L'automazione dell'idrogeno è complessa e gli errori possono essere costosi. Questa checklist la aiuta a prevenire i rischi e a progettare impianti più sicuri e scalabili. Imparerà come:​

  • Evitare i 10 errori più comuni​
  • Risparmiare tempo e ridurre le rilavorazioni​
  • Potenziare la sicurezza e la conformità
Richieda oggi stesso la checklist gratuita

E se la decisione migliore non fosse quella di testare e collaudare?

Le installazioni tradizionali nell'industria chimica e di processo si basano spesso su valvole singole montate direttamente sull'attuatore. Numerose valvole, sensori e sistemi di comando significano un'elevata densità di interfacce. I moderni impianti a idrogeno si basano spesso su unità modulari. Se da un lato ciò facilita l'integrazione nel sistema complessivo, dall'altro questo approccio aumenta la complessità dei singoli moduli. In assenza di un'architettura di sistema coerente, questo causa spesso:

  • problemi di compatibilità che ritardano la messa in servizio,
  • costi più elevati a causa di una localizzazione errori che richiede maggior tempo e
  • più interventi di manutenzione del necessario.

Tale situazione può essere evitata con un'architettura ben studiata e con i prodotti giusti. Le unità di valvole compatte sono un vero e proprio punto di svolta: costi di installazione e manutenzione ridotti, opzioni di diagnostica centralizzata ed elevata modularità per adattamenti ed espansioni successive.

Un esempio: le soluzioni compatte e modulari di unità di valvole come VTUG o CPX-MPA combinano comando, valvole e monitoraggio in un unico sistema. A seconda dell'utilizzo, soddisfano i requisiti SIL, sono particolarmente adatti agli ambienti complessi e possono essere utilizzati in applicazioni fisse e mobili.

Perché la mancanza di lungimiranza diventa costosa in seguito

Il mercato dell'idrogeno è in rapida crescita. Lo dimostra la sola strategia europea per l'idrogeno (obiettivo: 40 GW di capacità elettrolitica entro il 2030): l'infrastruttura tecnica deve essere scalabile. Senza un'architettura di automazione uniforme, c'è il rischio di:

  • Elevati costi di conversione per le espansioni di capacità
  • Ritardi nel progetto dovuti al rinnovo delle certificazioni
  • Flessibilità limitata in caso di cambiamenti del mercato
  • Rischi per la sicurezza dovuti a un'integrazione inconsistente dei sistemi

La scelta di un'architettura ben studiata e standardizzata in una fase iniziale è la migliore protezione contro questi problemi. Le possiamo fornire il nostro supporto. Che si tratti di un sistema di quadri di comando pronto per l'installazione, di una tecnologia di valvole certificata, di una pneumatica modulare o di un supporto di progettazione in tutte le fasi del progetto, affinché il suo impianto sia sicuro, efficiente e scalabile fin dall'inizio.

Non esiste transizione energetica senza un'automazione ben concepita

Le sfide dell'automazione dei processi di idrogeno sono reali, ma risolvibili. Chi si affida ai partner e ai sistemi giusti fin dall'inizio riduce i rischi, accelera i progetti e crea una base per il successo nel lungo periodo.

Gli aspetti importanti:

  • Una visione olistica della sua applicazione, dalla sicurezza all'integrazione, fino all'assistenza.
  • Un sistema di automazione ben congegnato che consenta la scalabilità e sia conforme agli standard.
  • Tecnologie e componenti che soddisfano i requisiti particolari dell'idrogeno.
  • Una soluzione di automazione che garantisce l'economicità nonostante gli elevati costi di produzione.