Le perdite energetiche nella produzione restano spesso invisibili perché non sempre bloccano una macchina o attivano un allarme. Una perdita di aria compressa potrebbe non interrompere immediatamente o del tutto la produzione. La linea continua a funzionare, il compressore compensa e la domanda aggiuntiva di energia diventa parte dell'operatività quotidiana.
Questo rende le perdite nascoste così difficili da gestire. Non sono sempre percepite come guasti. Piuttosto, si manifestano come consumi di base più elevati, richieste di pressione inspiegabili, carichi ricorrenti del compressore o utilizzo di energia durante fasi non produttive.
Per i team di produzione, manutenzione ed energia, il costo è reale, ma la causa non è sempre evidente. Senza un monitoraggio continuo, i team si affidano spesso a ispezioni periodiche, misurazioni locali o supposizioni su dove potrebbero verificarsi perdite. Quando viene individuata una perdita, la dispersione di energia potrebbe essersi già accumulata per settimane o mesi.
Il primo passo, quindi, non è l'ottimizzazione. Il primo passo è la trasparenza. Solo quando i flussi energetici e il consumo di aria compressa diventano visibili nel contesto, i team possono identificare dove si verificano le perdite, quanto a lungo rimangono attive e quali azioni devono essere prioritarie.
Le ispezioni manuali sono utili, ma mostrano solo lo stato del sistema in un momento specifico. Una perdita può verificarsi poco dopo un'ispezione, svilupparsi gradualmente o rimanere inosservata fino alla prossima verifica programmata. Durante questo intervallo, le perdite di aria compressa continuano ad accumularsi mentre la produzione prosegue normalmente.
Nei frenetici ambienti di produzione, piccole perdite sono facili da ignorare. Le macchine, le valvole, gli attuatori e i mezzi di produzione circostanti generano rumore e complessità. Anche quando i team sospettano una perdita, può essere difficile identificare dove si verifica e se è abbastanza significativa da dover essere immediatamente prioritaria.
Molti impianti dispongono già di dati relativi a pressione, flusso o energia. Tuttavia, questi dati vengono spesso visualizzati localmente e separatamente. Senza una piattaforma/struttura condivisa, i team possono vedere che il consumo è elevato, ma non se esso è correlato alla domanda di produzione, a un funzionamento inattivo o, piuttosto, a un'anomalia dovuta a perdite.
Un singolo valore di consumo non è quasi mai sufficiente per generare la risposta adeguata. I team devono confrontare il consumo di aria compressa con gli stati operativi, le fasi di produzione e i pattern storici. Senza questo contesto, le deviazioni sono più difficili da interpretare, le responsabilità rimangono poco chiare e le azioni correttive sono spesso ritardate.
Il rilevamento manuale delle perdite rimane una parte importante della manutenzione. Aiuta i team a ispezionare aree specifiche, identificare problemi visibili e riparare le perdite direttamente in loco. Ma, come approccio autonomo, ha una limitazione importante: non è continuo.
Un'ispezione manuale può mostrare solo ciò che sta accadendo al momento del controllo. Se si verifica una perdita successivamente, potrebbe rimanere attiva fino al prossimo controllo programmato. Durante questo periodo, le perdite di aria compressa possonocontinuare in modo discreto.
I controlli manuali richiedono anche tempo, pianificazione e personale esperto. In ambienti di produzione grandi o complessi, questo impegno cresce rapidamente. I team devono percorrere le linee, ispezionare le sezioni delle macchine, documentare i risultati, dare priorità alle riparazioni e verificare se il problema è stato risolto. Questo rende il rilevamento delle perdite un compito ricorrente piuttosto che un processo di controllo continuo.
Il problema non è che le ispezioni manuali siano inefficaci. Il problema è che sono incomplete. Aiutano a trovare le perdite dopo che si sono verificate, ma non mostrano quando iniziano le perdite, come si sviluppano o quanta energia consumano nel tempo.
Il monitoraggio continuo dell'aria compressa aiuta a colmare questa lacuna. Fornisce informazioni ai team in anticipo, supporta la definizione delle priorità e riduce il tempo tra rilevazione e azione. Ecco perché molti team di produzione stanno passando dalla rilevazione periodica delle perdite al monitoraggio continuo dell'aria compressa.
Il rilevamento delle perdite non deve essere più complesso. Deve solo essere più continuo.
Anziché affidarsi solo ai turni di ispezione programmati, i team di produzione possono utilizzare i dati esistenti su flusso, pressione ed energia per monitorare il consumo di aria compressa durante il funzionamento. Ciò consente di rilevare tempestivamente pattern di consumo insoliti, evitando settimane o mesi di ritardo.
La visibilità continua offre ai team tre vantaggi:
È qui che il monitoraggio energetico crea valore. Trasforma le perdite nascoste in pattern visibili, i pattern visibili in azioni e le azioni in miglioramenti misurabili.
In un ambiente di produzione alimentare, le perdite di aria compressa erano diventate un problema operativo ricorrente in diverse linee. Il rilevamento delle perdite veniva eseguito manualmente tre volte all'anno. Ciò comportava un impegno aggiuntivo per i team di manutenzione, ma lasciava comunque inosservate le perdite tra un'ispezione e l'altra.
Questo cambia completamente con l'introduzione del software di monitoraggio energetico basato sull'IA. Il progetto pilota ha utilizzato sensori di flusso esistenti e ha iniziato con 7 macchinari. Anziché rilevare le perdite solo periodicamente, il team poteva valutare il consumo continuamente e identificare anomalie legate alle perdite durante il funzionamento.
Le perdite di energia nascoste sono più facili da ridurre una volta che diventano visibili, misurabili e collegate al contesto produttivo.