Scopri come avere un impatto reale, fin dalla fase di progettazione. Questo white paper mostra come una pianificazione intelligente, un corretto dimensionamento e la giusta tecnica dell'automazione ti aiutino a valutare potenziali riduzioni del consumo energetico e delle emissioni di gas serra già nella fase di pianificazione.
La costruzione di macchine svolge un ruolo centrale nella trasformazione ecologica dell'industria. A seconda del design e del funzionamento, una pianificazione lungimirante dei sistemi può influire sul consumo di energia e materiale. L'uso mirato del materiale, la riciclabilità e la modularità sono passi importanti verso un'economia circolare e incrementano la durata di un sistema. Le tecnologie digitali consentono di prendere decisioni basate sui dati e supportano una produzione rispettosa delle risorse.
Le condizioni quadro politiche a livello europeo e internazionale stanno spingendo l'industria a esaminare più da vicino la sostenibilità. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite forniscono un quadro completo per lo sviluppo sostenibile globale, con alcuni di questi obiettivi che si concentrano specificatamente sull'industria. In Europa, il Green Deal europeo e la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sono fattori determinanti per la maggiore trasparenza e responsabilità nella rendicontazione sulla sostenibilità.
Questo quadro politico ha anche un'influenza indiretta sull'ingegneria meccanica e impiantistica. Le aziende manifatturiere devono migliorare il proprio bilancio di sostenibilità, in futuro presteranno inoltre maggiore attenzione a garantire che le loro macchine e impianti siano progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico e di risparmio risorse.
Panoramica di principi e linee guida importanti:
Linee guida per l'efficienza energetica: L'European Green Deal, che mira a raggiungere la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, comprende misure per migliorare l'efficienza energetica. La Direttiva UE sull'efficienza energetica (EED) richiede un'analisi completa del consumo energetico degli impianti tecnici.
Principi di economia circolare: La legge tedesca sull'economia circolare (KrWG) e la direttiva quadro sui rifiuti dell'UE promuovono la longevità dei prodotti e l'ottimizzazione dei processi di riciclaggio. Per i costruttori di macchine e gli ingegneri, ciò significa assicurarsi che i componenti utilizzati siano fabbricati utilizzando il minor numero possibile di risorse, ad esempio con alluminio riciclato. Quando si progettano macchine e impianti, una struttura modulare può facilitare il riciclo dell'impianto in un secondo momento.
La Product Carbon Footprint: Nell'ingegneria meccanica, la Product Carbon Footprint (PCF) svolge un ruolo decisivo nel determinare l'impronta di CO₂ dei prodotti. Registri le emissioni di gas serra lungo l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime allo smaltimento. Aiuti gli ingegneri a progettare macchine e impianti con la minore impronta di CO₂ possibile nella fase di produzione.
Passaporto digitale dei prodotti dell'UE: Il Passaporto digitale dei prodotti (DPP) dell'UE è un insieme di dati digitali, contenente tutte le informazioni sul ciclo di vita di un prodotto. Include dettagli come i materiali, l'origine, l'impatto ambientale, la riparabilità e le opzioni di smaltimento. L'obiettivo del DPP è quello di favorire la trasparenza e la sostenibilità nel mercato europeo, fornendo informazioni sull'intera catena del valore. In questo modo è più facile per gli ingegneri e i costruttori di macchine comprendere l'equilibrio di sostenibilità degli attuatori e di altri componenti.
La sostenibilità è una questione complessa, determinata da un ampio quadro politico, da normative e da nuovi requisiti per le aziende manifatturiere. Come si possono implementare questi nuovi requisiti nell'ingegneria meccanica e impiantistica?
Questo è ciò che conta:
Progettare impianti di produzione sostenibili richiede un'attenta coordinazione di diversi elementi. Dal design modulare e dalle moderne tecnologie di comando alla scelta di attuatori efficienti, ogni fase migliora l'efficienza e la durata del sistema.
I costruttori di macchine e sistemi svolgono un ruolo cruciale nel rendere l'industria più sostenibile, progettando macchinari e impianti di produzione efficienti. Tutti gli aspetti della sostenibilità, dalla pianificazione al funzionamento e allo smaltimento dei sistemi, devono essere considerati e ottimizzati selezionando attuatori, componenti e comandi appropriati.
L'automazione progettata per l'efficienza energetica e delle risorse può ridurre determinati impatti ambientali dei processi industriali. Ciò aiuta le società di produzione a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e contribuisce alla tutela dell'ambiente per le generazioni future.