Gli attuatori sono posizionati vicino al cuore delle prestazioni della macchina. Convertono i segnali di comando in movimento, il che significa che influenzano i tempi di ciclo, la precisione del posizionamento, il consumo energetico e le esigenze di manutenzione.
Scegliere la giusta tecnologia degli attuatori può ridurre i costi di produzione sin dall’inizio. Le testine pilotaggio pneumatico sono spesso una scelta eccellente per movimenti semplici, robusti e ripetitivi. Gli attuatori elettrici sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono un controllo preciso del movimento, un posizionamento flessibile o profili di movimento variabili. L'obiettivo non è scegliere automaticamente tra automazione elettrica o pneumatica. L'obiettivo è abbinare la tecnologia all'applicazione.
Per una panoramica dettagliata sulle opzioni di movimento più adatte, consultate la gamma di attuatori per l’automazione di fabbrica.
L’automazione elettrica può svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza operativa, soprattutto quando i team di produzione necessitano di maggiore precisione, flessibilità e trasparenza.
Può fornire supporto a sequenze di movimento precise, cambi formato più rapidi, un miglior controllo di velocità e posizione; inoltre, è più semplice connettersi a sistemi di comando principali e fornisce dati più trasparenti della macchina.
Il vero valore risiede nella scelta della configurazione più adatta per ogni movimento. La meccanica, i sistemi di servoazionamento, la tecnologia di comando, la comunicazione e il software devono lavorare insieme come un unico sistema.
Scoprite il modo in cui l’automazione elettrica industriale può supportare una produzione più efficiente e flessibile.
Raramente i tempi di fermo sono un problema isolato. Determinano obiettivi di produzione mancati, risoluzioni urgenti, consegne ritardate e frustrazione sul luogo di lavoro. Una macchina può fermarsi solo per un breve istante, ma l’impatto si diffonde rapidamente.
È per questo motivo che ogni discussione seria sulla riduzione dei costi dovrebbe includere i lavori di manutenzione e la disponibilità delle macchine.
I componenti di automazione dovrebbero fornire supporto per un funzionamento stabile nel tempo, adattarsi all'ambiente e al profilo dei carichi, e consentire ai team di manutenzione di accedere, fornire assistenza e ripristinare i sistemi rapidamente.
Una buona progettazione dell'automazione riduce i costi nascosti. Documentazione chiara, parti di ricambio disponibili, dati tecnici accessibili e componenti standardizzati sono in grado di ridurre la complessità della manutenzione su più macchine o siti di produzione.
Un componente tecnicamente valido può comunque creare problemi se è difficile da integrare.
I team di ingegneria impiegano quindi tempo aggiuntivo per allineare le interfacce, verificare la compatibilità, creare la documentazione e regolare i sistemi durante la messa in servizio. Quando ciò diventa troppo complesso, le tempistiche di lancio iniziano a slittare.
Pertanto è necessario dare priorità all'efficienza prima dell'inizio della produzione.
Componenti, software e documentazione dovrebbero lavorare insieme, così gli ingegneri possono dimensionare, configurare e validare il sistema con sicurezza prima che l'hardware venga installato. Gli strumenti di progettazione digitali possono ridurre tale lavoro semplificando la selezione, la configurazione e la documentazione.
Il vantaggio è chiaro: le macchine sono pronte per la produzione più rapidamente e con meno imprevisti.
La riduzione dei costi non dovrebbe risolvere solo le pressioni di oggi. Dovrebbe anche proteggere la flessibilità di domani.
Gli ambienti produttivi si trovano oggi ad affrontare cicli di vita dei prodotti più brevi, una maggiore varietà e requisiti dei clienti in evoluzione. Un concetto di macchina che funziona oggi potrebbe dover gestire nuovi formati, una produzione più elevata o diversi passaggi di processo in futuro.
L’automazione scalabile aiuta i team a rispondere senza dover ricostruire tutto da zero. Ciò può includere concetti di macchine modulari, piattaforme di movimento standardizzate, scelte flessibili di attuatori e architetture di comando che consentono l’espansione futura.
Una configurazione scalabile potrebbe richiedere maggiore attenzione nella fase iniziale, ma può ridurre il lavoro di riprogettazione futuro e fornisce ai team operativi maggiore flessibilità per adattarsi. Quella flessibilità ha un valore economico reale.
Il miglior punto di partenza non è sempre quello più ovvio.
Prima di investire in nuova tecnica dell’automazione, scoprite dove gli attriti influenzano già le prestazioni. Questi sono spesso i luoghi in cui i guadagni delle misure avranno l'impatto più forte.
Queste domande spostano la discussione da elementi isolati verso risultati operativi.
Un responsabile di produzione potrebbe concentrarsi innanzitutto sul tempo di operatività. Un ingegnere potrebbe analizzare l'integrazione e il controllo del movimento. Un tecnico della manutenzione potrebbe individuare guasti ricorrenti o problemi di accesso. Ogni punto di vista è importante.
Insieme, mostrano dove l’automazione può ridurre i costi a lungo termine.
Ridurre i costi e migliorare l'efficienza non si basa su un'unica azione. Si basa su migliori decisioni lungo l'intero ciclo di vita dell’automazione.
La tecnologia degli attuatori appropriata riduce la complessità superflua. L’automazione elettrica può migliorare la flessibilità e il controllo. Una pianificazione della manutenzione più intelligente riduce il rischio di inattività. Un'integrazione più semplice consente di risparmiare tempo di progettazione. Concetti scalabili proteggono la capacità produttiva futura.
È così che l’operatività viene trasformata.
Per fare il passo successivo, scoprite l’automazione elettrica industriale oppure consultate la gamma di attuatori per l’automazione di fabbrica per trovare la tecnologia di movimento giusta per la vostra applicazione.