"In realtà abbiamo costruito una fabbrica molto piccola", spiega Niels Kruize, responsabile dello sviluppo aziendale presso Synchron Lab Automation. "Di recente, uno dei nostri clienti ha rilasciato una dichiarazione inestimabile. Ha detto: "È così bello e così semplice allo stesso tempo, non capisco perché non sia stato inventato prima".
Il processo che si svolge nella macchina viene utilizzato nell'industria agricola per l'allevamento delle piante. Il DNA viene estratto da materiale vegetale sminuzzato. I componenti Festo assumono funzioni decisive in tutte le fasi. Il punto di partenza del processo è un caricatore per micropiastre che può contenere fino a 400 piastre, 200 ciascuna per ingresso e uscita. Bert Baas, Key Account Manager di Festo, spiega: "Questo è un perfetto esempio di combinazione di automazione industriale e di laboratorio". L'hardware della macchina è suddiviso in funzioni, ognuna delle quali è progettata per essere il più semplice ed efficiente possibile. La piccola fabbrica è dotata di unità seriali anziché parallele. Le piastre vengono continuamente spostate e posizionate nelle stazioni di pipettaggio, risciacquo e lavaggio.
Festo ha fornito agli sviluppatori di Synchron un supporto intensivo sin dall'inizio. Bert Baas riferisce: "I nostri esperti di automazione ci hanno supportato durante lo sviluppo del sistema di estrazione. Ad esempio, hanno suggerito di utilizzare la nuova unità CPX-E per creare un reale valore aggiunto. Hanno utilizzato l'unità in questo progetto prima ancora che fosse disponibile sul mercato. "
Niels Kruize is very pleased that his confidence in the collaboration has been confirmed. “It provides us with tremendous added value. Cooperation is a genuine partnership for both sides. For both companies, this project is a completely new undertaking – and the communication technology is new for us as well. We learn from each other and look to the future, to what the next step could be.” Bert Baas: “We discuss new technologies with Synchron and anticipate the opportunities they offer.”
Synchron has been developing laboratory automation solutions since 1985 and specializes in automated liquid, tube and plate handling. In recent years, Synchron has added the de-novo design and construction of specialized automated platforms for the Agbio industry to its portfolio. These include SeedPicking, Germination, SeedHealth testing and DNA purification systems. Synchron's software platform Experimate™ offers a user-friendly interface and controls all systems and connected modules from Synchron - from the LIMS connection to the automated workstation.