Le resine sintetiche, che sono costituite da uno o più componenti, proteggono componenti elettronici sofisticati dall'infiltrazione indesiderata di sporco e umidità. Per l'applicazione automatizzata è essenziale una tecnologia di erogazione precisa e affidabile. bdtronic GmbH, con sede a Weikersheim nel Baden-Württemberg, è uno dei fornitori leader mondiali di sistemi tecnologici di dosaggio ed è un fornitore completo di sistemi per l'assemblaggio e l'automazione della produzione per componenti elettronici. In un progetto pionieristico insieme a Festo, l'azienda ha ora rafforzato la propria gamma di prodotti.

Il nuovo mini-dis con sistema di manipolazione compatto YXMx come elemento centrale apre un ulteriore campo di applicazione nell'area dell'elaborazione front-end di prodotti elettronici e di telecomunicazione. Poiché il controllo CECC-X integrato consente le curve, può essere utilizzato per creare schemi di lancio anche sofisticati. Progettata come applicazione desktop salvaspazio e flessibile, la nuova soluzione completa di Festo consente la produzione conveniente di serie molto piccole.


Precisione e sicurezza

La microdispensazione con il mini-dis viene utilizzata su semiconduttori e circuiti stampati, su componenti elettronici di numerose parti e sensori automobilistici, nonché tecnologia medica e smartphone. Il mini-dis processa materiali mono o bicomponenti a base di resine epossidiche, poliammidiche, siliconiche o acriliche e paste saldanti in dosi che raggiungono i μl. Diverse migliaia di materiali di fusione diversi vengono lavorati in tutto il mondo.

Nei sistemi di dosaggio due criteri sono particolarmente importanti: precisione e affidabilità del processo. bdtronic, in particolare, opera a stretto contatto con gli esperti dei suoi clienti. Nel proprio centro applicativo e tecnologico, l'interazione tra resine sintetiche, sistemi di dosaggio e componenti da lavorare viene testata intensamente per ogni progetto. Una delle maggiori difficoltà nel processo di dosaggio è la preparazione ottimale delle resine sintetiche. Questi vengono prima omogeneizzati e poi evacuati. In questo modo, anche le più piccole sacche d'aria possono essere evitate.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Germany

www.bdtronic.de

Area of business: Production of complete solutions in the areas of dispensing technology, plasma pre-treatment, hot sealing, impregnation technology and process automation.