I sistemi operativi "QUBE" e "QUBE pro" sono gli assistenti tecnici prediletti dei chirurghi oculistici per gli interventi sulla cataratta (detti anche interventi FACO) o sulla retina. Alla messa in servizio, gli specialisti dell'assistenza BYTEC programmano ogni dispositivo con i chirurghi oculari, tenendo conto dei loro metodi di lavoro individuali. Funzioni aggiuntive possono essere richiamate tramite otto interruttori a pedale, comprese le funzioni di sicurezza. I chirurghi possono utilizzare comodamente e facilmente gli strumenti di taglio e aspirazione ad alta precisione controllati da QUBE pro. La regolazione precisa della pressione nel sistema operativo stesso è resa possibile dalla tecnologia piezoelettrica. Le valvole a commutazione rapida aumentano le velocità di taglio.
Durante la chirurgia della cataratta, la lente annebbiata viene frantumata con un manico ad ultrasuoni. Un dispositivo di aspirazione e risciacquo ad alta precisione, controllato tramite la valvola proporzionale MPYE di Festo, aspira i frammenti della lente. Durante questa procedura, il livello desiderato della pressione di infusione viene controllato da una valvola piezoelettrica VEAB di Festo. Dopo l'irrigazione e la rimozione dei resti di tessuto, il chirurgo inserisce la nuova lente trasparente artificiale. Il controllo della pressione ad alta precisione viene utilizzato anche nelle operazioni sulla parte posteriore dell'occhio, noto anche come vitrectomia.
"La sicurezza è il primo dei nostri obiettivi di sviluppo. Con tutti i componenti e i sistemi utilizzati, arriviamo ai limiti di ciò che è tecnicamente fattibile durante la fase di sviluppo per ricevere in definitiva la certificazione dalle organizzazioni di approvazione come la FDA", afferma l'Ing. Paul Willi Coenen, direttore esecutivo di BYTEC. Questo è il motivo per cui sono disponibili valvole ridondanti aggiuntive per ogni funzione della valvola.
La base tecnica per la maggior parte delle funzioni è una centralina pneumatica completa composta da elettrovalvole e piezovalvole. Aziona gli strumenti chirurgici, l'aspirazione assistita dal vuoto e il convogliamento dei liquidi. Proprietà positive delle valvole piezoelettriche: sono leggere, silenziose e precise con poca generazione di calore e praticamente prive di usura.
« Plus la vitesse de coupe est élevée, plus l'opérateur peut travailler en finesse et avec qualité avec le scalpel dans le segment postérieur de l'œil », explique P. W.Coenen, « c'est la raison pour laquelle nous cherchions des distributeurs autorisant ces vitesses de coupe élevées. » Sur la machine QUBE pro, les distributeurs à commutation rapide MHA2 de Festo peuvent atteindre jusqu'à 7500 coupes par minute, ce qui permet d'intervenir précisément avec le scalpel, l'outil de découpe des
tissus.
Harald Pauls, développeur du dispositif d’opération oculaire QUBE pro chez BYTEC, formule le constat suivant : « Nous parvenons à toucher aux limites techniques uniquement parce que nous nous associons à des partenaires pour chercher de nouvelles solutions. » Pour cela, il faut mettre en relation des spécialistes de disciplines extrêmement diverses, par exemple des médecins, des physiciens et des chimistes. « Mais les fournisseurs spécialisés dans les techniques d'automatisation sont particulièrement importants pour nous. Avec des temps de réaction très rapides, ils nous aident, pas à pas et dans le cadre d'une collaboration interactive, à préparer des produits comme QUBE pro pour la production en série », explique H. Pauls.
Pour le système QUBE pro, Festo a développé en partenariat avec BYTEC un bloc de commande de distributeurs compact. L'utilisation de « techniques d'intégration » a ainsi permis de créer une plaque de raccords qui reçoit et protège les différentes connexions pneumatiques, sans tuyau, à l'aide de raccords. De plus, la technologie d'intégration a également permis d'inclure divers espaces vides et des silencieux. Dans un autre contexte, des pièces spéciales de petite taille auraient été nécessaires. Le bloc de commande exige ainsi 50 % d'espace de montage en moins par rapport à une solution conventionnelle comprenant beaucoup de tuyaux séparés pour chaque composant pneumatique. La plaque de raccords comprend une jonction centrale pour toutes les bobines et les signaux de capteur.
Autre avantage : grâce à des connexions prémontées et testées, un bloc de commande peut être intégré rapidement dans le dispositif d’opération QUBE pro. Le bloc de commande est compact, facilement accessible et peu bruyant. « Pour parvenir à ce résultat, notre collaboration avec Festo, notre partenaire pour ce projet, nous a beaucoup aidé. Ils ont su réagir rapidement à nos remarques avec des propositions créatives, contribuant ainsi fortement à la concrétisation de notre objectif commun », analyse H. Pauls, développeur du système QUBE pro chez BYTEC.
BYTEC Medizintechnik GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Allemagne
Domaine d'activité : fournisseur de services pour le développement et la production de technologies médicales pour dispositifs chirurgicaux, thérapeutiques et diagnostiques