Acqua, alcool, glicerina, tensioattivi, acido oleico e acetico, idrossido di sodio e di potassio e molto altro ancora: un gran numero di prodotti diversi viene immagazzinato, trasportato, miscelato e imbottigliato per la produzione di cosmetici destinati alle auto. Ciò richiede complesse soluzioni di automazione dei processi. L'azienda croata di cosmetici per auto AlfaCar ha intrapreso un grande passo verso il futuro. Durante la creazione di un nuovo impianto di produzione, l'intero ciclo di produttivo è stato completamente automatizzato, dalla materia prima alla linea di riempimento per i prodotti finiti. Uno degli obiettivi principali era l'automazione continua delle valvole di processo.

Soluzione completa personalizzata

La sfida è stata implementata in collaborazione con l'integratore di sistema Arp Lučko e Festo. Festo ha assunto la direzione del progetto per l'automazione delle valvole di processo. Per una rapida integrazione nel nuovo sistema e un elevato grado di affidabilità nel futuro processo di produzione, sono state fornite soluzioni complete specifiche per il cliente che coprono l'intera gamma, dagli elementi di valvole di processo alle unità di valvole. Durante la selezione dei componenti richiesti, è stato necessario tenere conto dell'ambiente potenzialmente esplosivo.

L'affidabilità conta

Uno dei fattori decisivi per un'automazione ottimale del processo è stata la comunicazione di molteplici valvole a sfera automatizzate con il sistema di comando principale del nuovo impianto. Tale requisito è stato soddisfatto in modo affidabile da sei unità di valvole del modello VTUG con connessione bus PROFINET. Più di 200 valvole a sfera di diversi produttori possono essere controllate in modo completamente automatico. L'automazione delle valvole a sfera da un'unica fonte ha permesso ad Alfa Car e Arp Lučko di non doversi occupare della progettazione e dell'installazione del nuovo impianto. Ciò avrebbe significato anche un coordinamento dei vari fornitori di valvole di processo, di cui si è invece fatta carico Festo nella gestione del progetto.

ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Croazia