Se un'automobile consuma troppa benzina, lo si intuisce rapidamente dalla frequenza dei pieni di benzina e, quindi, dai costi. Se uno stabilimento industriale consuma troppa aria compressa, non è altrettanto facile accorgersene nella routine aziendale, Questo perché le perdite di aria compressa si formano lentamente nel corso dei mesi e degli anni. Se le imprese non dispongono delle capacità interne e del know-how per svolgere un'ispezione completa dell'aria compressa, può intervenire Festo con gli Energy Saving Services. Gli esperti analizzano le condizioni dell'impianto e del compressore, redigono piani d'azione, controllano i componenti pneumatici e perfezionano le condizioni dell'impianto in modo duraturo. Il risultato è una produzione efficace di aria compressa, un consumo ridotto di aria compressa e un calo delle perdite. La stabilità del processo di produzione aumenta, il numero di fermi macchina cala e i costi di esercizio diminuiscono. Una riduzione delle perdite di aria compressa di soli 100 l/min si traduce in un risparmio di 1000 Euro all'anno.

L'energia come fattore competitivo

Tate & Lyle trasforma i più svariati materiali in oltre 30 stabilimenti di produzione nel mondo in centinaia di alimenti preziosi come lo sciroppo di glucosio, il fruttosio, il destrosio e stabilizzanti alimentari. Per mantenere un margine competitivo nell'industria mondiale, il responsabile della manutenzione di Tate & Lyle nei Paesi Bassi, Remo Dubbeld, ha deciso di controllare tutti i sistemi di aria compressa con i Festo Energy Saving Services. "Per noi di Tate & Lyle, il risparmio energetico è un fattore determinante nella concorrenza mondiale", sostiene Remo Dubbeld. "Noi disponiamo già di un programma interno per il risparmio energetico, ma gli Energy Saving Services di Festo hanno integrato perfettamente questo programma."

La localizzazione delle perdite riduce i costi

Presso& Lyle gli esperti degli Energy Saving Services si sono concentrati prevalentemente sull'individuazione delle perdite. Questo perché una gestione ottimale delle perdite riduce sensibilmente i costi legati all'aria compressa. Secondo lo studio "Compressed Air Systems in the European Union" condotto dal Fraunhofer Institut ISI, soltanto in questo settore si concentra il 42% dei potenziali risparmi energetici complessivi. Per localizzare ogni perdita in modo affidabile, gli specialisti di Festo hanno analizzato gli impianti e i condotti dell'aria compressa in tutto lo stabilimento di produzione di Amsterdam con un rilevatore a ultrasuoni. In questo modo, hanno individuato anche le perdite più piccole, nonché i raccordi e i collegamenti allentati. Ogni perdita individuata è stata contrassegnata e tutti i dati rilevanti sono stati catalogati come tempi di riparazione e pezzi di ricambio stimati. In base a ciò è stato stilato un piano d'azione completo per l'eliminazione rapida e semplice delle perdite.

L'impegno ripaga

Per Tate & Lyle è valsa la pena rivolgersi agli esperti Festo. "Festo ha eseguito una localizzazione delle perdite scrupolosa e controllato minuziosamente i nostri impianti", racconta Remo Dubbeld. "Sono state individuate molte perdite. Nel complesso perdevamo 6000 litri al minuto, equivalenti all'8% circa dei costi per l'aria compressa". Calcolando il costo di mercato dell'aria compressa nell'ordine di 0,025 €/m³, l'impresa risparmierà 75.000 Euro all'anno.

Estensione degli interventi

Tate & Lyle ogni mese continua ad eseguire localizzazioni e riparazioni delle perdite appoggiandosi a Festo e ad altri partner. "Gli esperti degli Energy Saving Services sono ben addestrati e hanno rispettato alla lettera le nostre misure di sicurezza", racconta Dubbeld in merito alla collaborazione con Festo. Nel frattempo, il successo conseguito nei Paesi Bassi ha attirato l'attenzione anche di altri stabilimenti di produzione di Tate & Lyle. "Ho raccontato degli Energy Saving Services ai miei colleghi di altre sedi", racconta il responsabile della manutenzione. "Hanno gli stessi programmi per il risparmio energetico che abbiamo noi nei Paesi Bassi e ora progettiamo di eseguire l'intervento anche negli altri stabilimenti europei."

  1. Questo articolo è apparso nella rivista per i clienti Festo trends in Automation 2.2013