Derk Wilten, proprietario e amministratore delegato di Synchron Lab Automation, spiega come è nata la collaborazione con Festo: "In passato, ci concentravamo solo su una soluzione, per poi farla implementare da un partner. Questo perché in origine eravamo un'azienda di software. Quando Niels Kruize è arrivato in azienda, ci ha trasmesso l'idea che avremmo dovuto realizzare noi stessi delle soluzioni chiavi in mano. Niels Kruize è responsabile dello sviluppo commerciale di Synchron Lab Automation. In precedenza ha lavorato in Inghilterra, dove ha collaborato strettamente con Festo. Sulla base della sua esperienza positiva, ci ha suggerito di lanciare il nostro primo prodotto, sviluppato in-house con il know-how tecnico e i componenti di Festo".

Un partner che crede nel progetto

Niels Kruize spiega: "Festo è un'azienda leader con una rete globale di fornitori di componenti e una rete internazionale di servizi e assistenza. Ci hanno aiutato nella progettazione e hanno condiviso con noi le loro conoscenze. È stato molto prezioso il fatto che siano attivi in diversi mercati". Synchron rifornisce clienti in tutto il mondo, ed è quindi molto lieta di avere un partner in grado di consegnare i pezzi in Germania, con la stessa rapidità delle forniture a Singapore. Derk Wilton si è subito convinto: "Festo lavora con i nostri stessi metodi. È molto confortante lavorare con un partner che crede nel progetto".

Intensive, continuous support

Festo provided the Synchron developers with intensive support right from the start. Key Account Manager Bert Baas from Festo explains: "Our automation experts supported us throughout the entire development of the extraction machine. For example, they suggested using the new CPX-E unit to provide real added value. They used the module in this project before it was even available on the market."

How the DNA extraction machine works

The process that takes place in the machine is used in the agricultural industry for plant breeding. The DNA is extracted from shredded plant material. Festo components carry out important functions in all phases of the extraction process. The process starts with a carrier that can hold up to 400 microwell plates – 200 for input and 200 for output.