Il termine "indossabile" include tutti i dispositivi elettronici che vengono indossati direttamente sul corpo. A rigor di termini, ciò dovrebbe includere anche pacemaker o orologi al quarzo. In generale, però, con questo termine si intendono principalmente dispositivi che possono essere collegati in rete tra loro e controllati tramite un'app sullo smartphone. La capacità di connettersi ad altre tecnologie è quindi la funzione chiave dei wearable.

Acquisizione di dati di fitness nel settore privato

In ambito privato gli smartwatch e i braccialetti fitness sono particolarmente apprezzati. Con l'elettronica intelligente, ad esempio, è possibile determinare la velocità di corsa e la posizione di chi lo indossa o misurare il polso e la frequenza cardiaca. In questo modo, gli utenti possono raccogliere dati per saperne di più sul proprio corpo, sul fitness e sulle abitudini di esercizio. Nei casi più seri i dispositivi forniscono, inoltre, un importante contributo alla prevenzione delle malattie e alla diagnosi precoce in caso di emergenza.

Optimizing processes in companies

This new technology can also provide the professional environment with many benefits. In the medical profession, doctors are able to help each other during complicated operations by wearing data glasses.

In production and logistics, the intelligent glasses help with machine maintenance. They make employees aware of faulty procedures and give precise instructions on how to carry out repairs. They also document the work once it has been completed, so there no longer is a need to fill out forms.