1. Qual è la differenza tra controllo di flusso e regolazione della portata massica?

Werner Alber: Il controllo di flusso misura il volume di un gas per unità di tempo e reagisce in modo sensibile alle fluttuazioni di pressione e temperatura. La regolazione della portata massica, invece, rileva la massa effettiva del gas e garantisce valori costanti indipendentemente dalle condizioni ambientali: l'ideale per applicazioni precise come la tecnologia medica o la produzione di semiconduttori.

In breve: Mentre il controllo di flusso si concentra sul volume, la regolazione della portata massica assicura che attraverso il sistema fluisca sempre la stessa massa di gas, indipendentemente dalle influenze esterne.

2. Che cos'è e come funziona un regolatore di portata massica?

Werner Alber: Immaginate di dover fornire sempre la stessa quantità di gas in un processo. Se si imposta un classico regolatore di portata su 10 l/min, si ottiene esattamente la stessa quantità di gas solo in determinate condizioni. Se la temperatura aumenta, il gas si espande: a 10 l/min c'è, quindi, meno massa di gas. Per contro, una pressione più alta comporta una maggiore presenza di molecole in 10 litri. Un regolatore di portata massica determina la massa del fluido che lo attraversa. Dal momento che la massa di un gas, a differenza del volume, non è influenzata dalla pressione o dalla temperatura, ciò consente un controllo estremamente preciso e stabile. In questo modo, il volume del gas rimane costante, ripetibile ed efficiente. A differenza dei regolatori di portata a controllo semplice, i regolatori di portata massica regolano il flusso di massa e lo stabilizzano attivamente per garantire condizioni di processo costanti. Ciò li rende la soluzione ideale per applicazioni che richiedono alta precisione, dinamica e affidabilità del processo.

4. What are the different measuring principles for mass flow controllers, and how do they work?

Werner Alber: A mass flow controller (MFC) can detect the gas flow using various physical methods. The most commonly used method is the thermal (calorimetric) principle, especially for gas applications. The heat loss and heat transfer methods are the ones that are typically used. Pressure differential-based processes are also becoming increasingly common, as they enable a faster reaction compared to thermal principles. Also worth mentioning is the Coriolis principle, which measures the mass flow rate directly. Which measuring principle is selected always depends on the specific requirements of the application.

5. How is a mass flow controller built and what components does it have?

Werner Alber: A mass flow controller consists of three central components: Sensors, control electronics and a proportional valve as a final control element. The sensors record the mass flow rate based on a specific measuring principle. The measured values are processed by the control electronics, which compare them with the setpoint value. Deviations are detected immediately and passed on to the regulator, which acts as a final control element to regulate the flow rate accordingly.

At Festo, we use piezo technology, since it allows us to control very dynamically, energy-efficiently and virtually wear-free. It is this precise coordination of all components that facilitates an exact, stable and reproducible flow control. The entire process is controlled by a higher-level control unit that synchronises all components and makes continuous adjustments.

6. What are the advantages of piezo technology in mass flow controllers, and why does Festo use this technology?

Werner Alber: Piezo technology offers crucial advantages in mass flow controllers compared to conventional solenoid valves. It facilitates high-precision, energy-efficient and low-wear flow control. Piezo valves have a ceramic bending element that deforms when voltage is applied, thus opening or closing the valve. A major advantage is the extremely low energy consumption. Once the valve is in position, the piezo actuator requires almost no energy as no holding current is required. This not only reduces the power requirement, but also prevents unwanted heat development in temperature-controlled environments.

In addition, piezo valves are completely silent, as no coils or mechanical switching processes are required. This is particularly beneficial in environments where acoustic malfunctions have to be avoided. Their high control accuracy and fast response time support the sensitive, infinitely variable control of the mass flow rate. Thanks to their compact design, mass flow controllers with piezo valves are very space-saving to integrate, making them ideal for mobile or confined applications. They are also durable, as they contain hardly any moving parts and are virtually wear-free.

9. What recommendations do you have forcompanies that want to create intelligent concepts for mass flow control or automation?

Werner Alber: The key to efficient mass flow control lies in precision, energy efficiency and seamless integration. Companies should check at an early stage what precision and response times their processes require. A key optimisation approach is the use of energy-efficient final control elements.

Piezo technology significantly reduces power consumption, eliminates heat generation and enables precise, wear-free control. Companies should also use intelligent diagnostics functions to make maintenance more predictable and processes more stable.

A next recommended step would involve a system analysis. Where do losses occur? Which components are working inefficiently? Specific advice or a test run with modern mass flow controllers quickly provides information on any optimisation potential. Digital, scalable solutions increase efficiency, process reliability and flexibility in the long term.

Thanks to Werner Alber for the informative interview and his in-depth insights into the world of mass flow control. His expertise has highlighted how precise control, digital networking and piezo technology can increase efficiency and process reliability in numerous industries. Companies that rely on modern mass flow control benefit from greater precision, more efficient energy use and optimised process reliability, all of which are decisive factors for future-proof automation.