Qual è la differenza tra precisione ed esattezza?

Quando un manipolatore di liquidi eroga una serie di aliquote di liquido, i volumi corrispondenti si discostano sempre leggermente dal volume target previsto. Gli scostamenti possono verificarsi sia in termini di precisione che di esattezza.

La precisione è una misura del grado di variazione dei volumi misurati singolarmente, l'uno rispetto all'altro, nell'ambito di una corsa di erogazione. È una misura della riproducibilità volumetrica per il dosaggio di aliquote di liquidi. Spesso viene espressa in termini di coefficiente di variazione (CV), definito come il rapporto tra la deviazione standard e il valore medio della rispettiva corsa.

L'esattezza descrive la deviazione del volume di dosaggio effettivo rispetto al volume di dosaggio target. Ad esempio, se l'utente desidera dosare un reagente con un volume target di 100 nl e il dosatore eroga un volume effettivo di 103 nl, l'esattezza è di +3 nl o +3%.

In parole povere, la precisione descrive l'errore casuale o la vicinanza dei rispettivi volumi delle aliquote. L'esattezza descrive l'errore sistematico o quanto la media delle aliquote sia vicina al volume target.


Volete ottimizzare il vostro processo di manipolazione dei liquidi e avete bisogno di supporto?

Saremo lieti di aiutarvi. Velocità e zero complicazioni. È sufficiente compilare il
modulo di contatto su questo sito web. Aspettiamo il vostro messaggio!