Sven Lensdorf: I costi dell'energia primaria sono certamente il principale fattore di aumento dei costi nell'industria manifatturiera. Questo è evidente, ad esempio, in paesi come la Polonia, dove i prezzi dell'elettricità sono quadruplicati. Per compensare le proprie emissioni di CO₂, le aziende devono anche acquistare speciali certificati, il che sottolinea l'importanza delle emissioni di CO₂. Inoltre, le questioni ambientali, sociali e di governance, note come ESG, richiedono alle aziende di ridurre la loro impronta di carbonio.
Sven Lensdorf: Una sfida fondamentale è la sensibilizzazione all'efficienza energetica, in particolare in relazione all'aria compressa. Sebbene l'aria compressa rappresenti solo una piccola parte dei costi energetici, offre un notevole potenziale di risparmio. Festo affronta questo problema fornendo consulenza e formazione mirate, per aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei clienti. Un'altra sfida è rappresentata dalla necessità di colmare il divario tra ciò che è tecnicamente possibile e la situazione attuale del settore. Molte aziende non si rendono conto che la generazione, il trattamento, la distribuzione e il consumo di aria compressa potrebbero essere migliorati, il che non solo farebbe risparmiare energia, ma aumenterebbe anche la durata delle macchine e dei sistemi.
Per massimizzare l'efficienza, incoraggiamo i nostri clienti ad adottare un approccio olistico e a considerare l'intero sistema. Il nostro obiettivo è promuovere una comprensione completa dell'aria compressa e dell'automazione elettrica, in modo che i clienti possano adottare le misure migliori. Le sfide per le aziende sono complesse e comprendono la carenza di risorse, i problemi di capacità e, in alcuni casi, la mancanza di conoscenze. I dipendenti sono spesso oberati da numerosi compiti e possono concentrarsi solo su una parte di essi. Anche le lacune di conoscenza in aree specifiche contribuiscono a non attuare le misure necessarie. Festo ritiene che il suo compito sia quello di sensibilizzare i clienti su questi temi e di sostenerli. Una parte di questo lavoro è rappresentata dai nostri Festo Energy Saving Services. Questi servizi consentono alle aziende di realizzare rapidamente risparmi significativi, nel settore dei sistemi di aria compressa.
Sven Lensdorf: Festo è riconosciuta come leader nella tecnologia dell'automazione, in particolare nelle applicazioni ad aria compressa, con un'ampia gamma di prodotti pneumatici come cilindri, valvole, dispositivi di manutenzione e pinze. Tuttavia, il nostro approccio va oltre i singoli componenti. Abbiamo riconosciuto che l'efficienza ottimale può essere raggiunta solo adottando una visione olistica del sistema. Per questo motivo, offriamo audit completi che coprono non solo i nostri prodotti principali, ma anche l'intera fornitura di aria compressa, inclusi i compressori, il trattamento e la distribuzione. Nonostante la nostra specializzazione in pneumatica e automazione, offriamo questi servizi. Siamo convinti che un approccio di consulenza olistico crei il massimo valore aggiunto per i nostri clienti. Identificando i potenziali risparmi, offriamo soluzioni per un utilizzo più efficiente dell'aria compressa.
Nel valutare il ciclo completo di un sistema di aria compressa, i nostri audit utilizzano gli standard tecnici più recenti. Registrano il consumo di energia, il volume d'aria e il livello di pressione nella stazione di compressione e nel corso dell'applicazione pneumatica. Questi dati neutrali ci permettono di fornire una consulenza obiettiva. Indipendentemente dal produttore, i clienti possono vedere immediatamente dove risiede un potenziale di risparmio. Ciò consente loro di prendere decisioni informate sui loro sistemi di aria compressa, sulla base dei dati raccolti.
Sven Lensdorf: I Festo Energy Saving Service offrono trasparenza sullo stato energetico attuale di un'azienda, sia attraverso audit completi che attraverso controlli specifici sulla sostenibilità. I clienti ricevono dati quantificati sulle emissioni di CO₂ e sulle perdite finanziarie, fondamentali per consentire loro di pianificare misure mirate. Quindi, elaboriamo suggerimenti dettagliati per il miglioramento, non solo evidenziando il risparmio energetico, ma offrendo soluzioni concrete per l'attuazione. Attribuiamo inoltre grande importanza alla sensibilizzazione e alla formazione dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è promuovere un processo di apprendimento sostenibile, che vada oltre il progetto, e consenta miglioramenti a lungo termine dell'efficienza energetica.
Sven Lensdorf: I nostri Energy Saving Services mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso responsabile delle risorse, in particolare nel settore dell'aria compressa. Chiariamo che i sistemi ad aria compressa contribuiscono alle emissioni di CO₂ se non vengono utilizzati con energie rinnovabili. Una parte significativa di queste emissioni di CO₂ è causata dall'uso di aria compressa. Ciò sottolinea la responsabilità degli operatori di ridurre al minimo le emissioni di CO₂, attraverso una gestione efficace delle risorse. Le grandi aziende hanno un'influenza decisiva sul bilancio globale delle emissioni di CO₂ e, dato che la CO₂ è uno dei principali fattori del cambiamento climatico, hanno una responsabilità particolare. A questo scopo, forniamo consulenza sulla conformità agli standard di protezione ambientale e di efficienza energetica, in particolare sulla conformità alla norma ISO 50001, con un'attenzione specifica ai sistemi di aria compressa. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti ad assumersi le proprie responsabilità ambientali e ad ottenere miglioramenti sostenibili.
Svens Lensdorf: Due anni fa, si è verificato un grave problema di perdite in uno stabilimento presso un importante fornitore di automobili. Dopo aver ispezionato a fondo l'impianto, per un periodo di quattro settimane, e aver effettuato le riparazioni necessarie, siamo riusciti a ridurre il consumo di aria compressa di quasi il 20%. Questo risultato è stato ottenuto senza investire in nuovi compressori o modifiche strutturali, solo grazie a miglioramenti mirati in loco. Il nostro lavoro ha dimostrato che, anche in un ambiente produttivo altamente sviluppato come quello tedesco, è possibile ottenere risparmi significativi, concentrandosi sui cosiddetti "frutti a portata di mano", ovvero misure che possono essere attuate in modo rapido e semplice.
Sven Lensdorf: Consapevolezza e conoscenza vanno di pari passo, anche quando si tratta di efficienza e di utilizzo di aria compressa e pneumatica. Vogliamo sviluppare questa conoscenza essenziale tra i clienti e i loro dipendenti. Al giorno d'oggi si insegna sempre meno la pneumatica nelle scuole e nelle università, quindi vogliamo colmare questa lacuna di conoscenze, sia attraverso Festo Didactic che attraverso corsi di formazione sulle basi dell'automazione. Mostriamo perché la pneumatica è la tecnologia migliore per determinate applicazioni. La comprensione della corretta progettazione dei sistemi pneumatici è fondamentale per lo sviluppo di macchine e sistemi ad alta efficienza energetica. Riteniamo quindi che il compito di Didactic sia quello di creare la consapevolezza e le conoscenze necessarie attraverso la formazione, al fine di consentire soluzioni efficienti a lungo termine.
Sven Lensdorf: La sostenibilità è parte integrante delle nostre sedi produttive e logistiche e della nostra collaborazione con i fornitori. Offriamo un catalogo completo di strategie, che vanno dalla riduzione e ottimizzazione del materiale di imballaggio, alla riduzione generale dell'utilizzo dei materiali. Il tutto con l'obiettivo di essere neutrali in termini di CO₂ negli Scope 1 e 2, entro il 2024. In questo modo, ci concentriamo costantemente sull'implementazione dei principi e dei servizi di sostenibilità, che raccomandiamo anche ai nostri clienti. Effettuiamo regolarmente audit sui nostri siti produttivi globali, individuiamo vulnerabilità e collaboriamo con il nostro portale di servizi per il risparmio energetico, al fine di promuovere l'efficienza energetica: in altre parole, mettiamo in pratica ciò che raccomandiamo agli altri.
Per intensificare i nostri sforzi di sostenibilità, abbiamo aderito alla Science Based Targets Initiative (SBTi), un'alleanza tra UNGC, CDP, WWF e WIR. Questa iniziativa consente alle aziende di ridurre le proprie emissioni di gas serra su base scientifica, in modo da raggiungere l'obiettivo di 1,5 °C previsto dall'Accordo di Parigi. Con questa adesione ci impegniamo ad effettuare revisioni periodiche e a riferire in modo trasparente i nostri progressi. Questo impegno porta un significativo valore aggiunto ai nostri clienti: li supportiamo attivamente nella pianificazione e nell'implementazione di soluzioni ad alta efficienza energetica, ad esempio attraverso i Festo Energy Saving Services. Questo li aiuta a ridurre in modo significativo il consumo energetico e i costi, perseguendo allo stesso tempo in modo più efficace i propri obiettivi di sostenibilità.
Sven Lensdorf: Le aziende dovrebbero prendere coscienza della loro responsabilità in ambito sostenibilità, in quanto rappresenta una base essenziale per le azioni future. Molti sono già sensibilizzati, ma ci sono aree in cui l'impegno deve essere approfondito. Le aziende ad alta intensità energetica, in particolare, possono apportare cambiamenti positivi significativi, attraverso misure mirate.
Le tecnologie sono in continua evoluzione e aprono opportunità per innovazioni più sostenibili ed efficienti. Ciò richiede coraggio e la volontà di abbandonare percorsi già sperimentati, nonché la collaborazione con partner competenti, che possano sostenere il percorso verso un futuro più sostenibile. Un resoconto trasparente delle misure e dei successi sostenibili è importante sia all'esterno che all'interno dell'azienda. I dipendenti si identificano sempre più con le aziende che perseguono una chiara missione e che si distinguono per l'impegno sociale ed ecologico. I progetti che vanno oltre la pura massimizzazione del profitto e che contribuiscono alla sostenibilità, rafforzano il senso di appartenenza dei dipendenti.
Esempi come la riduzione dell'impronta di carbonio, l'installazione di stazioni di ricarica elettrica o l'utilizzo di impianti fotovoltaici, dimostrano ai dipendenti che la loro azienda sta dando un contributo positivo alla tutela dell'ambiente e motivano un ulteriore impegno in questo settore.
Ringraziamo di cuore Sven Lensdorf per questa stimolante intervista. Le sue intuizioni sulle sfide e le opportunità legate al tema dell'efficienza energetica nell'industria manifatturiera, in particolare nel contesto dell'utilizzo dell'aria compressa, sono molto preziose. Il suo impegno e la sua esperienza nella promozione di pratiche sostenibili, riflettono il forte desiderio di Festo di creare consapevolezza nelle aziende, per diventare attori più efficienti e responsabili nei rispettivi mercati.