Nelle applicazioni con l'idrogeno, le valvole sono fondamentali per il controllo dei processi pneumatici, in particolare le cosiddette valvole pilota, che controllano altri componenti quali le valvole di processo o le valvole per fluidi tramite l'aria di pilotaggio. Tali valvole non trasportano direttamente l'idrogeno, ma fanno parte dell'architettura di comando principale.
Un'unità di valvole è una combinazione di più valvole singole montate insieme su una piastra portante o in un alloggiamento. Invece di cablare e collegare ciascuna valvola singolarmente, tutti i cavi di alimentazione e di comando sono raggruppati insieme. Le moderne unità di valvole dispongono anche di funzioni di sicurezza integrate e interfacce diagnostiche digitali, ideali per l'uso in sistemi complessi a idrogeno. Ciò non solo semplifica il sistema di comando, ma crea anche la base per una manutenzione predittiva e una maggiore sicurezza d'esercizio, un vantaggio decisivo per l'impiego in sistemi complessi a idrogeno.
The physical properties of hydrogen place special demands on all system components, including the pneumatic control system, which has an indirect effect on the process. Standard solutions quickly reach their limits in explosion-proof areas or with special functional safety requirements. EX or SIL-certified pilot valves in modular valve terminals fulfil the requirements, for example for controlling hydrogen valves or actuators in the process. They guarantee the reliable, regulation-compliant operation of electrolysers, H₂ storage tanks and filling stations, while increasing plant and system availability at the same time.
Hydrogen automation is developing rapidly and those who set the right course today reap the benefits tomorrow. Secure your future with modular valve terminals:
Choosing the right control architecture, whether for new projects or modernising existing systems, is the key to a secure and economical future. Now is the time to lay the foundation for long-term success.