Le resistenze batteriche agli antibiotici sono una delle minacce sanitarie più letali e costose al mondo, secondo un'agenzia del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. Vengono promosse, tra l'altro, dai medici che prescrivono forti antibiotici ad ampio spettro per molti giorni. L'uso di questi potenti antibiotici offre ai batteri l'opportunità di sviluppare una resistenza.

Una delle cause è che i test diagnostici utilizzati per personalizzare la terapia antibiotica richiedono solitamente tre o più giorni. Per risolvere il problema, è necessario rendere possibili terapie precise in tempi più brevi.

Grazie a una tecnologia innovativa sviluppata dall'azienda di start-up Selux Diagnostics, il tempo si riduce a meno di 24 ore, nel 99% dei casi addirittura a cinque ore. I medici possono prescrivere il trattamento ottimale da tre a cinque giorni prima, abbreviando le degenze ospedaliere e interrompendo il ciclo dell'uso eccessivo di antibiotici e della relativa resistenza.

Fino a 50 antibiotici contemporaneamente sul banco di prova

La soluzione di SeLux è la piattaforma di Next Generation Phenotyping (NGP), che significa "fenotipizzazione di prossima generazione". In questo contesto, la fenotipizzazione si riferisce al processo che fornisce informazioni complete su quali terapie sono in grado di trattare efficacemente l'infezione di un paziente.

Sulla piattaforma NPG, il plasma sanguigno del paziente o altri campioni contenenti il batterio vengono mescolati con i vari antibiotici. Utilizzando micropiastre da 384 pozzetti, il sistema è in grado di testare farmaci attuali e futuri. I risultati dell'analisi completa vengono inviati a una banca dati. Un algoritmo verifica ogni diluizione dell'antibiotico e analizza quindi quale farmaco e quale dosaggio rispondano meglio.

Testine dosatrici e portali Festo in uso

Nell'impianto sono state installate diverse testine dosatrici e portali di movimentazione Festo. Le testine dosatrici VTOE e VTOI consentono di ottenere un dosaggio preciso nell'ordine dei microlitri. Ciò migliora la produttività e garantisce affidabilità e accuratezza. Il modulo di controllo delle valvole VAEM consente di controllare con precisione le testine dosatrici.

La piattaforma NPG comprende anche il portale di movimentazione EXCM-30, che sposta le piastre di microtitolazione e le trasferisce. Il modulo di presa rotante EHMD afferra e ruota le fiale e apre o chiude i coperchi, il che lo rende ideale per la manipolazione di campioni dei pazienti.