L'efficienza energetica nella tecnica dell'automazione è ora una priorità assoluta. Ma quale potenziale di risparmio può essere sfruttato concretamente? La dimostrazione ci viene dall'impianto per le matite. Qui le matite vengono affilate, impresse, trasportate in una stazione di riempimento, imballate in confezioni e trasferite quindi nel magazzino. Utilizzando questa fabbrica dimostrativa, è possibile rispondere in modo chiaro e pratico alle domande sull'efficienza energetica in modo olistico.
In qualità di azienda familiare abituata a guardare nel lungo termine, Festo si affida da molti anni a un'efficienza energetica olistica, sia nella propria azienda che con i clienti. Sempre guardando all'intera catena del valore: dalla progettazione ai prodotti ad alta efficienza energetica, alla configurazione efficiente dei sistemi e al funzionamento a risparmio energetico di macchine e sistemi nell'ottica di una produzione "verde".
Questo approccio in quattro fasi è seguito anche dalla mostra con video, esposizioni interattive di prodotti e soluzioni Festo, nonché dalla presentazione di servizi sostenibili e offerte formative ben fondate. Il messaggio è chiaro: ciascuna area contribuisce in misura uguale alla ricerca di una soluzione di automazione ottimale, economica e perfettamente coordinata con il resto. Quello che serve per trovare la risposta alle sfide del 21° secolo presentate all'inizio del tour. Soprattutto dietro le parole chiave scarsità di risorse, cambiamento climatico e impronta ecologica.
Utilizzando tre diversi sistemi di manipolazione (pneumatico, elettrico e combinato), la stazione 1 dimostra il costo totale di proprietà con diversi tempi di ciclo per un periodo di funzionamento di diversi anni. Il visitatore può impostare il periodo di ammortamento desiderato e determinare la soluzione più economica per lui in termini di acquisto e costi energetici.
Le unità di valvole decentralizzate, posizionate molto vicino agli attuatori, ad esempio, risparmiano specificamente aria compressa nella stazione 2. Ma c'è molto più potenziale: le immagini animate forniscono informazioni su altre 11 opportunità di risparmio. Con un consumo energetico finale proporzionato del 30% nel settore industriale tedesco, il futuro appartiene a tali misure.
Mentre la stazione 3 si concentra sui servizi di risparmio energetico Festo, la stazione 4 descrive i servizi di Festo Didactic. Qui teoria e pratica si integrano tra loro in modo sostenibile. Perché la conoscenza porta a nuove soluzioni. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un compressore a vite ad alta efficienza energetica nel blocco compressore di un sistema di aria compressa o di comandi di controllo da utilizzare per migliorare costantemente il bilancio energetico.
Lo rivela il dispositivo di registrazione: speciali apparecchiature rendono percepibili anche le perdite d'aria compressa nascoste, che in fabbrica non possono essere udite a orecchio nudo. Con i Festo Energy Saving Services è possibile individuare anche le più piccole perdite. Ciò si traduce in un potenziale di risparmio molto interessante.
La mostra "Experience Energy Efficiency" lo conferma in maniera trasparente: in stretta collaborazione con clienti, fornitori, importanti istituti di ricerca e altre aziende, come mostra la propria area di innovazione, Festo apre costantemente nuovi orizzonti.