Il colore della luce ha un ruolo importante nel ritmo giorno-notte dell'individuo. Nella retina dell'occhio ci sono le cosiddette cellule gangliari fotosensibili, le quali trasmettono le informazioni registrate dall'occhio al cervello. Le celle hanno una speciale capacità di assorbire la luce nella gamma blu dello spettro visibile. La luce blu riduce la produzione dell'ormone del sonno, la melatonina, che ci consente di rimanere svegli più a lungo e di concentrarci meglio. Al contrario, la luce rossastra fa sì che il corpo si adatti alla fase di riposo e al sonno.
Un esempio di come queste conoscenze possano supportare il lavoro quotidiano ci viene offerto dal Technology Plant di Festo a Ostfildern-Scharnhausen. Qui è stato implementato un concetto di illuminazione che promuove la salute in collaborazione con il Fraunhofer Institute for Industrial Engineering. Si basa sulla luce solare naturale, che passa dalla luce fredda bluastra a quella calda rossastra nel corso della giornata.
Gli addetti alla produzione che lavorano a turni troveranno la giusta intensità di luce per l'ora del giorno, che corrisponde al loro bioritmo naturale. Grazie alla luce sempre più rossastra verso fine della giornata, i lavoratori trovano più facile addormentarsi a casa dopo l'ultimo turno.
Besides the colour of light, the brightness can also have effects on the human organism. Dr Max Kaplan, president of the Bavarian State Medical Association and former GP, deals with this phenomenon. According to him, a consistent level of brightness has a positive effect on concentration at the workplace. He therefore had around 700 LED pendant lights installed in the Munich offices of the State Medical Association. These provide a consistent brightness of 500 lux to all workstations and, at the same time, consume much less energy than conventional lights.
The principle is simple: as soon as it gets brighter outside, the LED lights will dim; when it gets darker, the control system turns their brightness up.