Perché il Bin Picking è così importante nell'intralogistica?

Arquemino Lopes Junior: La crescente varietà di prodotti, il continuo boom dell'e-commerce e l'incremento di complessità dei processi logistici richiedono strategie di automazione intelligenti. Le aziende devono lavorare con maggiore efficienza ed economicità per rimanere competitive in questo ambiente. Il Bin Picking è la mano automatizzata dell'intralogistica. Consente alle aziende di prelevare un'ampia varietà di oggetti in modo preciso e affidabile, da contenitori caotici oppure ordinati. Questa tecnologia permette di ottimizzare il flusso di materiale ed evitare colli di bottiglia nella catena logistica.

Quali sfide, opportunità e rischi vede in questo contesto?

Arquemino Lopes Junior: La grande sfida è sviluppare sistemi di presa in grado di afferrare con flessibilità e sicurezza gli oggetti più disparati. Un sistema capace davvero di afferrare qualsiasi oggetto è come cercare il Santo Graal. La varietà di geometrie e materiali dei prodotti rappresenta una sfida enorme per la presa automatizzata. Se il processo di Bin Picking non è privo di attriti, rallenta rapidamente l'intralogistica. Il rischio è che il flusso di materiale si arresti e che il sistema complessivo perda in termini di resa. L'aspetto positivo è che le aziende che riusciranno a integrare il Bin Picking intelligente nei propri processi faranno un passo avanti decisivo. Non solo ottimizzano la propria efficienza, ma creano anche le basi per sopravvivere in un mercato che richiede soluzioni sempre più veloci e flessibili.

In your view, which primary drivers in the market are responsible for this development?

Arquemino Lopes Junior: Online retail is certainly one of the biggest drivers of the current challenges in intralogistics. The pandemic has given a massive boost to e-commerce, and although growth has levelled off somewhat since then, the trend remains positive and sustained. This means that the steadily increasing number of orders is also generating a significantly higher processing requirement in logistics. In addition to this development, the variety of products is constantly growing, which means that more different product geometries and materials have to be processed in the bin picking process.

Our expectations as consumers also play an important role. We expect the products we have ordered to arrive quickly, preferably on the same day. This expectation presents companies with the additional challenge of processing the already high volumes in e-commerce even faster. And this shows very clearly that it is crucial to have smart, automated bin picking to ensure efficiency, speed and reliability.

What technological developments have had a particular impact on bin picking in recent years?

Arquemino Lopes Junior: In our view, three technological developments in particular have proven to be game changers for bin picking: the influence of AI and machine learning, advances in image processing and object recognition, and the use of real-time data. They have significantly improved the precision and flexibility of the systems.

The most important goal is still to calculate the perfect gripping points and develop the gripper system at the so-called “end of arm” as efficiently as possible. At Festo, we combine all our expertise in pneumatic, electric and digital automation to find solutions that will reduce errors to a minimum.

With our broad portfolio of gripper technologies, we can cover almost any application. I would also like to highlight our Customised Solutions, which are the result of specific collaboration with our customers in order to develop customised gripper solutions. As part of our development initiative “Grip it”, a transnational team of people who are specialised in developing special grippers are working together on this.

How can data from automated processes be used to optimise efficiency in intralogistics?

Arquemino Lopes Junior: A good example is predictive maintenance. Many of our customers use our innovative Festo AX software to process real-time data from their systems and machines and analyse it using artificial intelligence; this enables them to reduce downtimes by up to 25% and sustainably increase the efficiency of their production. But we also rely on Festo AX in electric automation. By analysing the power consumption of an electric motor, we can see how it has operated throughout the day. Peaks in energy consumption often indicate an increased torque requirement and mechanical problems. Using Festo AX, we identify the causes of such performance drops at an early stage and prevent potential faults before they become a problem. Real-time data also gives us valuable insights into whether all components have been optimally selected and dimensioned; this increases efficiency, minimises wear, extends the service life of the systems and reduces operating costs.

How does GripperAI from Festo support the requirements of modern intralogistics?

Arquemino Lopes Junior: GripperAI is an absolute innovation for bin picking. This revolutionary software solution enables robots and handling systems to grip disorganised objects of different shapes and sizes precisely and flexibly, even if they are randomly positioned. Our solution uses artificial intelligence, in particular machine learning, to adapt autonomously to changing picking tasks and continuously optimise efficiency in the picking process. This means there is no longer a need for CAD templates to configure the camera or time-consuming teaching of the robot. GripperAI recognises objects independently and calculates the best gripping points depending on the situation. This makes the solution extremely flexible and significantly reduces manual effort.

During testing, GripperAI achieved a success rate of almost 100 percent for simple tasks. Even in complex scenarios with disorganised objects and chaotic environments, the success rates were similarly high. This shows how dynamically the software can adapt to different requirements.

What would you recommend to companies that want to integrate bin picking into their processes?

Arquemino Lopes Junior: Make sure you choose a partner with broad automation expertise and an extensive portfolio in gripper technology. This is the only way to meet solutions that fulfil the specific requirements of the application. Standard solutions often reach their limits, especially in the area of bin picking. The individual requirements and circumstances are so diverse in many areas of application that customised approaches are essential. Your partner should therefore also be prepared to develop individual solutions together with you.

Since many machines are often used in different countries, it is essential that the automation partner also has a worldwide presence. This not only guarantees the availability of spare parts, but also the smooth operation of the systems.

And probably one of the most important recommendations is to choose a partner who develops across technologies and offers everything from a single source, be it pneumatic, electric or digital solutions. Which technology is used always depends on the requirements of the application in question. A partner with expertise in all areas is best placed to help you develop the right automation strategy for your processes.

We would like to thank Arquemino Lopes Junior for the inspiring interview and the comprehensive information on the importance of bin picking in intralogistics. His expertise and many years of experience have given us important insights into how companies can achieve significant increases in efficiency through automated bin picking.