Con PGVA ha una soluzione completa che le semplifica la vita: il generatore di pressione e vuoto PGVA integra il compressore, il trattamento dell'aria, compreso il filtraggio, e i serbatoi tampone. La fornitura di pressione e vuoto è controllata individualmente o tramite valori preimpostati.
La pressione e il vuoto sono generati in un circuito di controllo chiuso dove sono integrati compressore, serbatoio tampone, sensori di pressione e valvola proporzionale. La pressione e il vuoto vengono forniti attraverso lo stesso canale in uscita. Utilizzando l'interfaccia di comunicazione, è possibile specificare il livello di pressione desiderato tramite la GUI integrata o un comando.
Il volume desiderato per l'erogazione o l'aspirazione viene impostato sull'uscita digitale tramite il tempo di apertura della valvola, nonché tramite il livello di pressione/vuoto sull'uscita del generatore di pressione e del vuoto PGVA-1.
La fornitura di pressione e vuoto è garantita da due canali indipendenti sull'uscita. Il livello di pressione e di vuoto viene generato sulla base di valori fissi preimpostati. In questo modo viene meno l'interfaccia di comunicazione per il controllo regolabile all'interno del generatore di pressione/vuoto. L'alimentazione di tensione a 24 V è sufficiente per garantire la generazione.
La regolazione precisa della pressione o del vuoto può essere ottenuta utilizzando regolatori di pressione proporzionali VEAB. Entrambi i canali possono essere impostati contemporaneamente e singolarmente. Questa struttura viene spesso utilizzata nei processi di risciacquo, quando l'alimentazione del liquido di pulizia e l'estrazione dei liquidi contaminati devono avvenire in simultanea.
Alcuni produttori di impianti di automazione di laboratorio utilizzano il generatore di pressione e vuoto PGVA. La generazione controllata di pressione e vuoto con il PGVA-1 è apprezzata dall'azienda olandese MolGen, la quale utilizza il generatore di pressione e di vuoto nel PurePrep TTR. L'impianto prepara 320 campioni di pazienti all'ora per il successivo trattamento molecolare. L'impianto gestisce automaticamente i liquidi ad alta produttività, trasferendo in modo rapido, accurato e affidabile i liquidi dalle fiale di campione alle piastre per microtitolazione a pozzetto profondo.
Fast MDx dimostra come sia possibile rilevare molti agenti patogeni con una velocità insuperabile, senza dover ricorrere a costosi laboratori di biosicurezza. L'azienda londinese ha sviluppato un sistema di analisi decentrato che riduce il tempo di attesa di 24-48 ore ad appena una o due ore. È incluso anche il generatore di pressione e vuoto decentralizzato PGVA-1 di Festo.
Fast MDx è il primo sistema di test completamente automatizzato, vicino al paziente e ad alta produttività per i più comuni patogeni respiratori, l'influenza A, l'influenza B, l'RSV A, l'RSV B e il Covid-19. La piattaforma di test viene solitamente installata in ospedali, cliniche o studi medici, spesso lontani dai laboratori, risparmiando tempo e costi. Intelligente: per essere indipendente da un'alimentazione pneumatica esterna, la piattaforma di test Fast MDx utilizza il generatore di pressione e vuoto di Festo, che produce una pressione o un vuoto e rappresenta una soluzione autonoma per il trattamento dei liquidi nell'automazione di laboratorio.
Molti esperimenti nelle Life Science dipendono da pressioni altamente precise e affidabili. Nella ricerca neuroscientifica, ad esempio, tutte le fasi (dall'iniezione del virus nel cervello intatto alle derivazioni del patch-clamp) richiedono una fonte di pressione controllata. In passato, i ricercatori hanno persino generato pressione con la bocca. Quando servivano pressioni più elevate, venivano utilizzate siringhe attraverso cui si applicava manualmente la pressione. Tuttavia, nonostante i dispositivi di misurazione, nessuno dei due metodi fornisce risultati riproducibili, poiché la stabilità dell'applicazione della pressione, l'esatta tempistica e il livello di pressione effettivo possono variare notevolmente.
Ecco perché Sensapex, azienda finlandese del gruppo Acuvi, ha sviluppato i regolatori di pressione uMc per semplificare e automatizzare le attività più comuni negli esperimenti di scienze biologiche, consentendo di ottenere esperimenti e flussi di lavoro riproducibili. Per Sensapex il generatore di pressione e vuoto decentralizzato PGVA-2 di Festo è un componente fondamentale per garantire la produzione di pressione controllata e affidabile. Inoltre, Sensapex utilizza fino a otto regolatori di pressione proporzionali piezoelettrici VEAB di Festo nei suoi controllori di pressione uMc per la regolazione precisa di pressione e vuoto richiesta.