Según las estadísticas de Eurostat sobre accidentes laborales, la Unión Europea registró 2,97 millones de accidentes laborales no mortales y 3286 accidentes mortales en 2022, y más de una cuarta parte de las lesiones mortales estuvieron relacionadas con maquinaria o equipos de manipulación.
Estas cifras contundentes ponen de relieve por qué la seguridad no puede ser una cuestión secundaria. Cuando una máquina funciona sin las medidas de seguridad adecuadas, las consecuencias pueden ser inmediatas y graves: daños en los equipos, costosos tiempos de inactividad, lesiones o incluso repercusiones legales. Por otro lado, diseñar la seguridad en los sistemas desde el principio transforma la maquinaria en activos que ofrecen fiabilidad, eficiencia y confianza.
El papel de la seguridad de las máquinas ha evolucionado drásticamente durante la última década. Lo que antes se consideraba principalmente un requisito de cumplimiento, ahora es una prioridad fundamental para las empresas.
Hay varios factores que están impulsando este cambio:
En resumen, la seguridad de las máquinas ya no es opcional. Las empresas que incorporan la seguridad y la protección en sus procesos de diseño están mejor posicionadas para proteger a las personas, salvaguardar la productividad y seguir siendo competitivas en un mercado cada vez más exigente.
Los proyectos de control de movimiento se vuelven complejos cuando el dimensionado, la configuración de seguridad, la integración con el PLC, la puesta en funcionamiento y la validación ocurren en pasos desconectados. En este seminario web bajo demanda, verá cómo las herramientas digitales de Festo apoyan un flujo de trabajo conectado desde la configuración hasta la puesta en funcionamiento, ayudando a los equipos de ingeniería a reducir los traspasos de información y a evaluar soluciones de control de movimiento con mayor confianza.
Vea el flujo de trabajo en acciónLa seguridad de las máquinas se basa en una serie de normativas y estándares diseñados para proteger a los operadores y garantizar el cumplimiento en todos los mercados.
En Europa, el Reglamento sobre máquinas de la UE (2023/1230) es la piedra angular. Sustituye a la antigua Directiva sobre máquinas, armoniza las normas en todos los estados miembros de la UE e introduce nuevos requisitos para las tecnologías digitales. Su objetivo: garantizar que las máquinas sean seguras no solo desde el punto de vista mecánico, sino también en lo que respecta al software y la ciberseguridad.
Para aplicar esta normativa en la práctica, las normas internacionales proporcionan a los ingenieros métodos claros para evaluar e implementar la seguridad. Tres de los más importantes son:
ISO 12100 → Evaluación de riesgos
ISO 13849 → Nivel de rendimiento (PL)
IEC 62061 → Nivel de integridad de seguridad (SIL)
En conjunto, estas normas proporcionan una ruta estructurada: evaluar los riesgos (ISO 12100), diseñar controles fiables (ISO 13849) y validarlos según los requisitos SIL (IEC 62061).
Para los fabricantes y constructores de máquinas, el cumplimiento normativo no es negociable. El incumplimiento de los requisitos pone en riesgo el acceso al mercado, conlleva costosos rediseños y, lo que es más importante, pueden provocar daños evitables a las personas.
La seguridad eficaz de las máquinas no consiste en instalar dispositivos de protección a posteriori. Se trata de integrar los principios de seguridad en todas las etapas del diseño y la operación.
El enfoque combinado se puede dividir en cuatro etapas clave:
Al tratar la seguridad como un proceso de ciclo de vida, desde el diseño hasta la validación y el mantenimiento, las empresas garantizan el cumplimiento normativo, reducen el tiempo de inactividad y generan una mayor confianza entre los operadores.
En el centro de la seguridad de las máquinas se encuentra el marco de evaluación de riesgos. Proporciona una estructura para identificar peligros, priorizar riesgos y seleccionar las medidas de protección adecuadas.
Un proceso típico sigue tres pasos:
Es esencial documentar este proceso. Proporciona pruebas del cumplimiento de la norma ISO 12100, respalda las auditorías y garantiza que las decisiones se basen en análisis estructurados, no en suposiciones.
Seamos sinceros: si está construyendo máquinas y no piensa en la seguridad, lo está haciendo mal. La seguridad no es una casilla que marcar, sino que forma parte integral del rendimiento, la fiabilidad y la reputación. Los accidentes cuestan tiempo, dinero y confianza. Pero el diseño inteligente de seguridad evita todo eso. No se trata solo de evitar lesiones, sino también de mantener las máquinas en funcionamiento, la confianza de los equipos y la fidelidad de los clientes.
Esto es lo que ofrece una buena seguridad:
Tomemos como ejemplo una línea de envasado con modernos dispositivos de seguridad: no solo protege a las personas, sino que también aumenta la OEE al reducir el tiempo de inactividad. La seguridad no es un centro de costes. Es un multiplicador del rendimiento.
La seguridad de las máquinas es más que un requisito de cumplimiento: es una responsabilidad y una oportunidad. Al alinearse con las normativas, aplicar principios de ingeniería probados y seguir una metodología de diseño estructurada, las empresas pueden proteger a las personas y salvaguardar la productividad. Un marco sólido de evaluación de riesgos garantiza la identificación y reducción de los peligros, mientras que la mejora continua mantiene la eficacia de los sistemas a largo plazo.