La idea es encontrar nuevas soluciones para la automatización y lograr una transformación hacia la economía circular. Los economistas llevan tiempo prediciendo el fin del crecimiento lineal. Avanzar hacia una economía circular es el próximo gran objetivo con un nuevo potencial de crecimiento. También aquí la naturaleza es nuestro gran modelo a seguir, porque no conoceni el desperdicio ni la basura. Para Festo, la inclusión de la biología como campo de actividad de la automatización es especialmente prometedora. Así, se podrá lograr que la fábrica más pequeña del futuro se encuentre en una célula biológica. Los ensayos con algas como pequeñas salvadoras del clima ya están dando resultados muy prometedores.

Foto del Dr. Elias Knubben

“¡Absorción de CO2 con algas y tecnología de Festo! En 2022, asombramos al público con nuestro biorreactor. En esta charla técnica le mostraré por primera vez cómo lo hemos desarrollado."

Dr. Elias Knubben
Director de investigación e innovación corporativa

Foto de Julia Bikidis

“¡La protección del clima se está convirtiendo en un criterio de compra decisivo! Nuestros clientes pueden reducir las emisiones de carbono y ahorrar energía de forma aún más eficiente con nuestros productos y el uso de la IA. Le enseñaré cómo se hace".

Julia Bikidis
Gestor de productos Reducción CO2

Foto de Marcus Stemler

“Con Controlled Pneumatics, estamos llevando la neumática y la eficiencia energética a un nivel completamente nuevo. Estoy deseando mostrarles algunas de las mejores prácticas que implementamos".

Marcus Stemler
Jefe de producto Controlled Pneumatics

Foto de Christine Marie von der Ohe

“¡La automatización de la agricultura tiene un gran potencial para hacer la sociedad más sostenible! Les mostraré cómo, por ejemplo, la gestión de las tierras de cultivo puede ser mucho más sostenible gracias a la digitalización”.

Christine Marie von der Ohe
Experta en agricultura en ambiente controlado