Hoy más que nunca, el desarrollo y la fabricación de dispositivos modernos de laboratorio, diagnóstico y sanitarios se encuentran atrapados entre la innovación tecnológica, los requisitos normativos y la presión económica. La demanda de precisión, fiabilidad y miniaturización crece constantemente, al igual que los requisitos de documentación, seguridad e integración digital en los sistemas existentes.
Al mismo tiempo, muchos fabricantes se enfrentan a unos recursos limitados, una presión creciente sobre los costes y una escasez cada vez mayor de mano de obra cualificada. La complejidad del sistema es cada vez mayor, mientras que los plazos para el desarrollo y el lanzamiento al mercado son cada vez más cortos.
Este artículo pone de relieve los retos centrales en la fabricación de dispositivos, especialmente en el campo de la tecnología analítica de laboratorio, el diagnóstico clínico y la tecnología sanitaria, y crea una clara comprensión de las condiciones marco en las que deben desarrollarse hoy soluciones innovadoras.
El diseño compacto de los dispositivos modernos plantea enormes retos a los desarrolladores. En los dispositivos sanitarios, de diagnóstico y de laboratorio hay que alojar en un espacio muy reducido numerosas funciones, como sensores, sistemas de fluidos y componentes electrónicos. Al mismo tiempo, aumentan las exigencias en materia de ergonomía, movilidad y transportabilidad. Los componentes miniaturizados no solo deben ser potentes, sino también fiables y duraderos. El limitado espacio de instalación exige rediseños creativos y sofisticadas arquitecturas de sistemas donde cada milímetro cuenta. Esto suele repercutir en el consumo de material y el peso.
Muchos fabricantes se enfrentan al reto de desarrollar sistemas mecatrónicos complejos con equipos reducidos y muy utilizados. A menudo faltan conocimientos especializados, sobre todo en ámbitos como la automatización, la tecnología de fluidos, la electrónica o la integración de software. Sin embargo, el desarrollo de dispositivos de laboratorio, diagnóstico y sanitarios requiere un profundo conocimiento técnico, desde la idea inicial hasta la producción en serie. Por ello, las empresas cuya experiencia principal no se centra en la tecnología de accionamiento o la integración de sistemas se benefician cada vez más de socios externos que aportan conocimientos y recursos específicos.
La presión económica en la fabricación de dispositivos es cada vez mayor, especialmente para las series pequeñas y medianas. Los clientes esperan soluciones de alto rendimiento, fiables y rentables. Sin embargo, el desarrollo de nuevos dispositivos es caro, sobre todo con un gran número de variantes y pequeñas cantidades. Para seguir siendo competitivos, muchos fabricantes confían en los conjuntos modulares, la normalización y el apoyo externo al desarrollo. Esto acorta los plazos de desarrollo y reduce los costes sin comprometer la calidad ni la funcionalidad.
La integración de la fluídica, la electrónica, la mecánica, los sensores y el software en un único dispositivo conlleva un alto nivel de complejidad del sistema. Para garantizar un funcionamiento sin errores, las interfaces deben estar armonizadas con precisión. Incluso pequeñas discrepancias en la arquitectura del sistema pueden provocar problemas considerables durante su uso o autorización. Por lo tanto, un enfoque global de la integración de sistemas –idealmente con grupos de trabajo interdisciplinarios– es esencial para el éxito.
Los dispositivos sanitarios, de diagnóstico y de laboratorio tienen que funcionar con fiabilidad y precisión durante muchos años, a menudo en condiciones ambientales cambiantes. Los requisitos de precisión, repetibilidad y estabilidad a largo plazo son muy elevados, especialmente en aplicaciones sensibles como los análisis de sangre o las pruebas biológicas moleculares. Un diseño robusto, componentes de altas prestaciones y una garantía de calidad bien pensada son cruciales para evitar fallos y garantizar la seguridad del paciente.
Para los fabricantes de productos sanitarios, de diagnóstico y de laboratorio, el cumplimiento de requisitos legales como el MDR (Reglamento de productos sanitarios), ISO 13485, la normativa de la FDA o las normas IEC 61010 es obligatorio. Al mismo tiempo, esto es extremadamente complejo. La documentación, la trazabilidad y la validación deben tenerse en cuenta ya en la fase de desarrollo. Los errores u omisiones pueden provocar retrasos considerables, problemas de autorización o incluso retiradas del mercado. Por lo tanto, es esencial conocer a fondo los requisitos reglamentarios.
El tiempo que transcurre desde la idea del producto hasta su lanzamiento al mercado es cada vez más corto. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de variantes personalizadas y cantidades flexibles. Por ello, los fabricantes deben ser capaces de reaccionar con rapidez a los cambios del mercado y desarrollar, probar y producir en serie nuevos dispositivos con eficacia. Los procesos de desarrollo ágiles, las plataformas modulares y la estrecha colaboración con socios experimentados ayudan a acortar considerablemente el plazo de comercialización.
Los dispositivos sanitarios, de diagnóstico y de laboratorio están cada vez más conectados en red y disponen de más capacidad de transmisión de datos. Se comunican con los sistemas informáticos de los hospitales, las plataformas en la nube o los sistemas de información de los laboratorios, lo que permite un uso y un análisis más eficientes de los datos. Esta interconexión digital plantea grandes exigencias en materia de interfaces, arquitectura de software y, sobre todo, seguridad informática.
La Ley de Ciberresiliencia (CRA), que entrará en vigor en diciembre 2027, hará obligatoria la ciberseguridad en el etiquetado CE de todos los productos con elementos digitales. Los fabricantes deberán, por tanto, desarrollar según el principio de "seguro por diseño" y "seguro por defecto".
Además de las prestaciones técnicas, la facilidad de mantenimiento y revisión de los equipos es cada vez más importante. Los fabricantes se enfrentan a la tarea de diseñar sistemas que requieran poco mantenimiento, sean más fáciles de reparar y, en el mejor de los casos, permitan un mantenimiento predictivo. El objetivo es reducir al mínimo los tiempos de inactividad, prolongar la vida útil y organizar eficazmente las llamadas al servicio técnico. Enfoques modernos como el mantenimiento predictivo permiten detectar las necesidades de mantenimiento en una fase temprana, antes de que se produzca un fallo.
Hoy en día, la sostenibilidad es un factor competitivo decisivo y hace tiempo que dejó de ser algo meramente opcional. Los fabricantes se enfrentan al reto de reducir el consumo de material y energía de sus equipos sin comprometer el rendimiento ni la calidad. Los diseños que ahorran recursos, los componentes energéticamente eficientes y los materiales reciclables son instrumentos clave para combinar responsabilidad ecológica y éxito económico.
Los retos descritos dejan claro que las exigencias impuestas a los fabricantes de equipos del sector de las ciencias de la vida son elevadas y a menudo no pueden satisfacerse con componentes estándar convencionales. Los planteamientos genéricos alcanzan rápidamente sus límites, sobre todo cuando se trata de precisión, integración y seguridad normativa.