El SDAS-MHS sirve para proporcionar una respuesta sin contacto de la posición del émbolo de los actuadores con detección magnética.
Cubre dos funciones en un equipo:
En el modo de funcionamiento como transmisor de posición, la unidad sigue continuamente el movimiento del émbolo y proporciona esta información a través de IO-Link. Tiene el mismo tamaño que un sensor de proximidad y proporciona información continua de la posición, especialmente con los actuadores pequeños, como los cilindros compactos y las pinzas.
En el modo de funcionamiento como sensor de proximidad, se pueden programar 2 puntos de conmutación. Especialmente en el caso de los cilindros y las pinzas pequeñas, la aplicación resulta mucho más compacta, ya que no se necesita espacio para un segundo sensor de proximidad. Los puntos de conmutación se ajustan electrónicamente de forma segura, por lo que no es necesario que un operador realice el ajuste manual del sensor.
Ajustar el sensor mediante el botón Teach de programación por aprendizaje es mucho más rápido que ajustar manualmente dos sensores de proximidad. La posibilidad de programar PNP/NPN directamente en la unidad reduce los números de artículo y las versiones que hay que guardar en el almacén.