Festo SE & Co. KG 앱 최종 사용자 라이선스 약관

2018년 8월 기준

1. 약관의 적용 범위 및 라이선스의 대상 등

 

1.1 이 라이선스 약관은 독일 에슬링겐에 위치한 Festo SE & Co. KG(이하 "Festo")가 Festo 앱 월드 또는 다른 경로로 제공한 소프트웨어 응용 프로그램(이하 "앱")의 사용권에 관하여 전적으로 적용됩니다.

 

1.2 Festo는 다음 용도의 앱을 제공합니다. (i) Festo의 특정 제품(이하 "지정 제품")에 연결해서 본 제품의 기능을 제어하거나 확장하는 데 사용하는 제품별 앱(이하 "모션 앱") (ii) CAD 프로그램과 같은 기존 소프트웨어 제품의 기능을 확장하는 앱(이하 "애드온 앱") (iii) 고객이 제품 설명에 언급된 해당 단말기에서 사용할 수 있는 기타 앱. 모션 앱은 지정 제품에 이미 사전 설치되어 있거나 펌웨어 업데이트를 이용하여 설치할 수 있습니다. 모션 앱이 활성화되어 있지 않은 경우, 고객은 Festo 앱 월드에서 해당 제품 키를 입력하여 개별 라이선스 키를 받아 활성화 시킬 수 있습니다.

 

1.3 앱과 해당 사용자 문서는 저작권 보호의 대상입니다. 앱이나 사용자 문서에서 달리 지정되어 있지 않은 한, 소프트웨어와 사용자 문서의 모든 권한은 전적으로 Festo에 있습니다. 앱에 다른 소프트웨어 제조사의 모듈이나 구성요소, 특히 오픈 소스 소프트웨어 구성요소가 포함된 경우(이하 "제삼자 소프트웨어") Festo의 앱 및 프로그램 문서에서 참조 또는 고시된 적용 가능한 해당 라이선스 약관이 적용됩니다.

 

1.4 고객은 관련 사용자 문서와 함께 객체 코드 형식으로만 앱을 받습니다. 제2.4항 제2문에 근거하여 고객은 소스 코드나 개발 문서를 공개할 권한이 없습니다.

 

1.5 해당 앱을 사용하는 고객 및 사용자는 Festo에 관련된 본 라이선스 약관의 적용에 동의한 것으로 간주됩니다. 본 라이선스 약관은 해당 업데이트나 업그레이드 버전 구매 시 달리 협정을 맺지 않는 한, 차후 고객이 구매하는 앱의 개량 버전(업데이트)과 확장 버전(업그레이드)에도 적용됩니다.

 

2. 라이선스의 범위와 한계

 

2.1 라이선스는 관련된 제품의 설명과 제3.1항에 의거하여 제한되며 제2.6항의 기준에 한해서만 양도 가능한, 아래에 명시된 범위의 전세계 비독점적 앱 사용권과 관련 사용자 문서의 사용권을 포함합니다.

 

2.2 라이선스를 통해 고객은 해당 제품 설명에 명시된 범위내에서 앱을 사용할 권한을 갖게 됩니다. 이 범위를 벗어난 사용은 허용되지 않습니다. 이 조항에서 의미하는 사용이란 데이터의 실행과 처리를 목적으로 한 앱의 로딩, 표시, 실행, 전송 및 저장을 의미합니다.

 

2.3 고객은 Festo의 원본 표시(저작권 고지 포함)로 표시해야 하는 별도의 데이터 매체에 라이선스 파일의 앱 백업 사본과 해당 사용자 문서의 백업 사본을 만들 권한이 있습니다. 백업 사본의 사용은 고객이 구매한 원본 앱의 손상이나 손실 시에만 허용됩니다. 고객은 백업 사본의 사용과 관련해서도 이 라이선스 약관의 적용을 받습니다. 그밖에 고객은 Festo의 동의 없이 앱과 사용자 문서 또는 그 일부의 추가 사본을 만들거나 사용할 수 없습니다.

 

2.4 고객은 Festo의 사전 서면 동의 없이 앱을 수정, 변경, 개정할 수 없고 ¬다른 디스플레이 형태로 역컴파일링(디컴파일링)할 수 없으며 복제방지장치나 디지털 권한 관리(DRM)에 쓰이는 프로그램 요소 또는 보안 코드나 ¬제품 키 및 라이선스 키를 포함하여(제1.2항 참조) 소프트웨어 표시에 쓰이는 특징¬을 제거, 회피, 변경할 수 없고 앱과 사용자 문서에 있는 제조사 특성에 대한 데이터나 Festo의 저작권(Copyright) 또는 기타 보호권을 제거할 수 없습니다. 독일의 저작권법 제69d조 제3항과 제69e조의 조항은 그대로 유지됩니다.

 

2.5 Festo는 기술적인 방법을 통해 상기 조항, 특히 해당 앱에 적용되는 사용 제한 사항을 보장받기 위하여 위반 시 프로그램 차단 등 기술적인 조치¬를 취하여 본 조항을 준수하도록 강제 할 권한이 있습니다. 앱 또는 개별 제품 키나 라이선스 키를 권한 없는 제삼자에게 전달하는 것은 제2.6항에 따라 허용된 양도의 경우를 제외하고는 금지됩니다.

 

2.6 명시적으로 다르게 약정하지 않는 한 , 시간에 따라 제한되는 앱의 양도는 배제 됩니다. 고객은 이 라이선스 약관에 따라 라이선스와 함께 영구적으로 구매한 앱을 차후 구매자에게 무기한으로 양도할 수 있습니다. 모션 앱은 반드시 지정 제품과 함께 양도되어야 합니다. 양도의 효력을 발생하게 하기 위한 전제조건은 고객이 앱의 사본을 보유하지 않으며 해당 앱을 추후 다시는 사용하지 않아야 한다는 것입니다. 제3항의 규정은 고객이 앱과 사용자 문서 및 이 라이선스 약관의 사본을 후속 구매자에게 양도할 권한과 의무가 있다는 것을 전제로 하여 그에 맞게 적용됩니다. 만약 기술적인 조치(예. 소프트웨어보호장치)나 Festo 제품과의 고정된 조합 (예, 모션앱)때문에 다목적으로 이용이 불가능한 경우, 고객이나 구매자 측에서는 추가적인 초치를 할 수 없습니다. 고객과 후속 구매자가 서명한 양도 확인서를 Festo에서 수령하면 후속 구매자에게 앱 및 라이선스를 사용 할 수 있는 권한이 발생하는데 ,이때 양도 확인서에는 후속 구매자의 이름 및 회사명, 회사 주소가 빠짐없이 기재되어 있어야 합니다. 양도 확인서에서 후속 구매자는 본 라이선스 약관에 동의하여야 하며 고객은 후속 구매자에게 넘기지 않은 백업 사본을 포함하여 본인에게 남아 있을 수 있는 앱 및 관련 사용자 문서의 모든 사본을 삭제하거나 다른 방식으로 폐기했음을 명시적인 서면으로 작성하여 FESTO 측에 제출하는 방법으로 보장하여야 합니다.

 

2.7 또한 고객은 제2항에 명시된 것과 다른 목적이나 다른 방식으로 앱을 사용할 수 없으며 앱의 일부 또는 전부를 임시 또는 영구적으로 제삼자가 사용할 수 있도록 허용해서도 안 됩니다.

 

3. 라이선스 기간

 

3.1 고객이 제품 설명에 따라 앱을 영구적으로 구매하는 한, 라이센스는 시간 제한없이 무기한으로 부여됩니다. 다만, 제한된 기간 동안 만 라이선스 비용이 부과되는 앱이 고객에게 제공되는 경우에는 제품 설명에 명시된 기간으로 제한됩니다. 제품 설명에 따라 앱의 정해진 기간이 없거나, 자동 연장조건 이고 제품 설명에 상충되는 부분이 없는 경우, 고객은 Festo App World에서이 해당 기간의 종료 월의 월말 기준으로 3개월 이전에 언제든지 앱을 해지 할 수 있습니다.

 

3.2 라이선스는 사전 설치되어 있고 인도 시 기본 사양으로 이미 활성화된 모션 앱의 경우에는 지정 제품을 구입함과 동시에 시작되고, 사전 설치되어 있지만 기본 사양으로 활성화되지 않은 모션 앱의 경우에는 앱 스토어에서 구입한 라이선스 키를 사용하여 활성화했을 때 시작됩니다. 기타 다른 앱의 경우에는 앱 월드에서 앱을 구입하는 순간 시작됩니다.

 

3.3 본 라이선스 약관의 조항, 특히 제2항의 규정을 고의 또는 과실에 의해 위반한 경우 Festo는 위반이나 그 피해가 미미한 경우를 제외하고는 사전 통지 없이 위반에 해당되는 앱과 관련하여 중대한 사유로 라이선스를 즉각 해지할 수 있습니다. Festo 측의 피해 보상 청구는 해지와는 무관합니다.

 

3.4 제3.3항과 3.1항의 합의된 기간의 만료에 따라 라이선스 해지를 통보 받게 되면 고객은 해지 통지를 받은 해당 앱에 대한 사용권을 잃게 됩니다. 고객은 이를 영구적으로 제거해야 합니다. 기술상의 이유로 제거가 불가능한 경우 고객은 해지 관련 앱을 영구적으로 비활성화해야 합니다. 해당 앱 및 관련 사용자 문서의 백업 사본을 만든 경우 고객은 이를 폐기해야 합니다. 완전한 제거나 비활성화 및 폐기는 ¬Festo측에 서면을 제출하는 방법으로 보장해야 하며 Festo의 요청이 있으면 ¬적절한 형식으로 입증해야 합니다.

 

3.5 이러한 경우를 제외하고는 Festo나 고객의 일방적인 의사에 의한 라이선스의 해지는 불가합니다.

 

4. 사용료

 

4.1 라이선스 사용료는 Festo 또는 Festo App World의 각 유효 가격 목록에서 확인 할 수 있습니다.

 

4.2 사용료는 제3.2항에 의거한 중대한 사유로 인해 라이선스를 해지한 경우 환불이 불가능합니다. 지불한 사용료가 계약 해지까지의 사용 가치를 초과하는 경우 Festo의 손해배상 청구에 고려됩니다.

 

5. 비밀 유지 및 관리 의무

 

5.1 고객은 일반적으로 알려진 기능 및 설명을 제외하고 앱과 관련하여 본인이 알게 된 모든 정보를 기밀로 유지해야 합니다. 이는 특히 고객이 접근할 수 있는 Festo의 앱과 관련된 기타 기밀 자료와 문서 및 소스 코드를 포함하여 사용된 프로그래밍 방법과 절차에 관한 기밀 정보에 적용됩니다.

 

5.2 고객은 제5.1항에 따라 비밀 유지를 보장해야 하며, 특히 암호 지정과 같은 적절한 기술적인 조치를 통해 앱과 사용자 문서에 대한 제삼자의 무단 액세스를 방지해야 합니다.

 

5.3 고객은 제2.3항에 따라 고객이 만든, 앱과 사용자 문서의 백업 사본을 제삼자가 무단 액세스하지 못하도록 보장된 공간에 보관해야 하며 직원들에게 이 제5항에서 협정한 비밀 유지 및 관리 의무를 준수하도록 명시적으로 지시해야 합니다.

 

5.4 고객과 Festo 간에 맺은 기타 비밀 유지 협정은 그대로 유지됩니다.

 

6. 기타

 

6.1 본 라이선스 약관은 국제사법 규정을 제외하고 독일연방공화국 법의 지배를 받습니다.

 

6.2 본 라이선스 약관과 관련하여 또는 이로 인해 발생한 모든 분쟁의 경우 Festo 소재지의 법원이 관할 법원입니다. 하지만 Festo는 고객의 소재지 관할 법원이나 다른 관할 법원에 고객을 상대로 소를 제기할 수도 있습니다.

 

6.3 이 앱은 여러 나라의 수출통제•수출법, 특히 독일연방공화국과 EU, 미국의 법, 규정, 지침의 적용을 받습니다. 고객은 Festo의 사전 서면 동의 없이 사용권 승인 검사나 기타 당국의 허가를 위해 규제 기관에 앱을 넘기지 않아야 하며 적용 가능한 수출통제•수출법이나 규정 또는 지침에 따라 수출 금지가 적용되는 자연인이나 법인 또는 국가에 앱을 수출해서는 안 됩니다. 나아가 고객/사용자는 이러한 사용과 관련하여 앱을 사용하는 국가의 모든 관련 법규를 준수할 책임이 있습니다.