Ventaja competitiva mediante una producción sostenible

La eficiencia energética en la técnica de automatización ha adquirido una importancia fundamental. Pero, ¿qué potencial de ahorro cabe esperar concretamente? El sistema de lápices lo demuestra. En él, los lápices se afilan, se marcan, se transportan a una estación de llenado, se embalan en latas y se transfieren al almacén. Tomando como ejemplo esta fábrica de demostración, las preguntas sobre la eficiencia energética integral se pueden responder de manera clara y práctica.

Como empresa familiar con una perspectiva de futuro, Festo lleva muchos años apostando por la eficiencia energética integral, tanto en su propia empresa como con sus clientes. Siempre con la vista puesta en la cadena de suministro completa, desde la ingeniería, pasando por productos energéticamente eficientes, hasta el diseño eficiente de sistemas y el funcionamiento de bajo consumo energético de máquinas y sistemas con arreglo a una producción "verde".

A este enfoque de cuatro etapas le sigue la exposición con vídeos, exhibiciones interactivas de productos y soluciones de Festo, así como la presentación de servicios sostenibles y una sólida oferta de formación. El mensaje es claro: cada área contribuye por igual a encontrar una solución de automatización óptima, económica y perfectamente coordinada. Perfecto para dar respuesta a los desafíos del siglo XXI como los planteados al comienzo de la visita. En particular, bajo las palabras clave: escasez de recursos, cambio climático y huella ecológica.

Pensamiento global, actuación local

Ingeniería para el diseño óptimo de sistemas

Tomando como base tres sistemas de manipulación diferentes –neumático, eléctrico y combinado– la estación 1 demuestra el coste total de propiedad con diferentes tiempos de ciclo durante un periodo de funcionamiento de varios años. El visitante puede configurar el tiempo de amortización deseado y determinar la solución más rentable para él en términos de costes de adquisición y de energía.

Productos y soluciones para una mayor eficiencia energética

Los terminales de válvulas descentralizados ubicados muy cerca de los actuadores, por ejemplo, ahorran directamente aire comprimido en la estación 2. Pero el potencial es mucho mayor: las imágenes animadas proporcionan información sobre 11 opciones de ahorro adicionales. Con un consumo de energía final proporcional del 30 % en el sector industrial alemán, tales medidas pertenecen al futuro.

Servicios y perfeccionamiento profesional como instrumentos de dirección

Mientras que la estación 3 se centra en los Energy Saving Services de Festo, la estación 4 describe los servicios de Festo Didactic. Aquí es donde la teoría y la práctica se combinan de manera sostenible. Porque el conocimiento conduce a nuevas soluciones. Independientemente de si se trata de un compresor de tornillo energéticamente eficiente en el bloque del compresor de un equipo de aire comprimido o de comandos de control y mando con los que se puede mejorar con coherencia el balance energético.