Gerätehersteller im Spannungsfeld: Was Labor-, Diagnostik- und Medizingeräte besonders herausfordert

Die Entwicklung und Herstellung moderner Labor-, Diagnostik- und Medizingeräte steht heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation, regulatorischen Anforderungen und wirtschaftlichem Druck. Der Anspruch an Präzision, Zuverlässigkeit und Miniaturisierung wächst stetig, ebenso wie die Anforderungen an Dokumentation, Sicherheit und die digitale Integration in bestehende Systeme.

Gleichzeitig kämpfen viele Hersteller mit begrenzten Ressourcen, steigendem Kostendruck und einem zunehmenden Fachkräftemangel. Die Systemkomplexität nimmt zu, während die Zeitfenster für Entwicklung und Markteinführung immer kürzer werden.

Dieser Beitrag beleuchtet die zentralen Herausforderungen in der Geräteherstellung, speziell im Bereich der analytischen Labortechnik, der klinischen Diagnostik und der Medizintechnik, und schafft ein klares Verständnis für die Rahmenbedingungen, unter denen heute innovative Lösungen entstehen müssen.

1. Platzmangel und Miniaturisierung in Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten

Die kompakte Bauweise moderner Geräte stellt Entwickler vor enorme Herausforderungen. In Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten müssen auf engstem Raum zahlreiche Funktionen untergebracht werden, darunter Sensorik, Fluidik und elektronische Komponenten. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Ergonomie, Mobilität und Transportfähigkeit. Dabei müssen die miniaturisierten Komponenten nicht nur leistungsfähig, sondern auch zuverlässig und langlebig sein. Der begrenzte Bauraum erfordert kreative Redesigns und durchdachte Systemarchitekturen, bei denen jeder Millimeter zählt. Dies hat oft Auswirkungen auf den Materialverbrauch und das Gewicht.

2. Fachkräftemangel und fehlendes Spezialwissen in der Geräteentwicklung

Viele Hersteller sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, komplexe mechatronische Systeme mit kleinen, stark ausgelasteten Teams zu entwickeln. Insbesondere in Bereichen wie Automatisierung, Fluidik, Elektronik oder Softwareintegration fehlt es oft an spezialisiertem Know-how. Die Entwicklung von Labor-, Diagnostik- und Medizingeräten erfordert jedoch ein tiefes technisches Verständnis – von der Idee bis zur Serienreife. Unternehmen, deren Kernkompetenz nicht in den Bereichen der Antriebstechnik oder Systemintegration liegt, profitieren daher zunehmend von externen Partnern, die gezielt Know-how und Ressourcen bereitstellen.

3. Kostendruck und wirtschaftliche Effizienz bei kleinen Stückzahlen

Der wirtschaftliche Druck in der Geräteherstellung wächst – insbesondere bei kleinen und mittleren Serien. Kunden erwarten leistungsfähige, zuverlässige und gleichzeitig kostengünstige Lösungen. Doch die Entwicklung neuer Geräte ist teuer, vor allem bei hoher Variantenvielfalt und geringen Stückzahlen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen viele Hersteller auf modulare Baugruppen, Standardisierung und externe Entwicklungsunterstützung. So lassen sich Entwicklungszeiten verkürzen und Kosten senken, ohne Kompromisse bei Qualität oder Funktionalität einzugehen.

4. Technological complexity of mechatronic systems

The integration of fluidics, electronics, mechanics, sensors and software in a single device leads to a high level of system complexity. To ensure error-free operation, the interfaces must be precisely harmonised. Even minor discrepancies in the system architecture can lead to considerable problems during use or certification. That is why a comprehensive approach to system integration, ideally with interdisciplinary teams, is crucial for success.

5. Reliability and precision under real operating conditions

Laboratory, diagnostic and medical devices have to work reliably and precisely for many years, often under changing environmental conditions. The requirements for accuracy, repeatability and long-term stability are very high, especially for sensitive applications such as blood analyses or molecular biological tests. A sturdy design, high-quality components and carefully considered quality assurance are crucial to prevent failures and ensuring patient safety.

6. Regulatory requirements and standards in medical technology

For manufacturers of laboratory, diagnostic and medical devices, compliance with legal requirements such as the MDR (Medical Device Regulation), ISO 13485, FDA regulations or IEC 61010 standards is mandatory. At the same time, this is extremely complex. Documentation, traceability and validation must be taken into account as early as the development phase. Errors or omissions can lead to considerable delays, certification problems or even recalls. That is why an in-depth understanding of regulatory requirements is essential.

7. Efficient management of time-to-market and variant diversity

The time from a product idea to market launch is getting shorter and shorter. At the same time, the demand for customised variants and flexible quantities is increasing. Manufacturers must thus be able to react quickly to market changes and efficiently develop, test and produce new series devices. Agile development processes, modular platforms and close collaboration with experienced partners help to significantly shorten the time to market.

8. Digitalisation, networking and cyber security in smart devices

Laboratory, diagnostic and medical devices are now increasingly networked and data-capable. They communicate with hospital IT systems, cloud platforms or laboratory information systems, enabling data to be used and analysed more efficiently. This digital networking places high demands on interfaces, software architecture and, in particular, IT security.

The Cyber Resilience Act (CRA), which will come into force in December 2027, will make cyber security a mandatory part of CE labelling for all products with digital elements. Manufacturers must then ensure that all developments follow the principle of "secure by design" and "secure by default".

9. Ease of maintenance and proactive service

In addition to technical performance, the ease of maintenance and servicing of devices is becoming increasingly important. Manufacturers are faced with the task of designing systems in such a way that they require little maintenance, are easier to service and, ideally, enable predictive maintenance. The aim is to minimise downtime, extend service life and organise servicing efficiently. Modern approaches such as predictive maintenance make it possible to recognise maintenance requirements at an early stage, before a failure occurs.

10. Sustainability and resource efficiency in device manufacturing

Today, sustainability is a decisive competitive factor and has long since ceased to be simply a "nice to have". Manufacturers are faced with the challenge of reducing the material and energy consumption of their devices without compromising on performance or quality. Resource-saving designs, energy-efficient components and recyclable materials are key tools for combining environmental responsibility and economic success.

The challenges mentioned here make it clear that the demands placed on device manufacturers in the life science industry are high and often cannot be met with conventional standard components. Generic approaches quickly reach their limits, especially when it comes to precision, integration and regulatory safety.

What exactly makes standard solutions so challenging in the life sciences industry?
Why do device manufacturers reach their limits when relying on off-the-shelf components?
Which approaches can not only address these challenges but also create real added value?

Our in-depth whitepaper provides the answers:
📄 “Why Standard Solutions Often Fall Short – Limitations and Consequences”

Download now