1. Navegando por regulaciones de seguridad complejas y en evolución
Uno de los mayores dolores de cabeza para los profesionales de la seguridad es mantenerse al día con las regulaciones y estándares de seguridad europeos que están en constante cambio. Las regulaciones clave incluyen:
2. Realizando evaluaciones de riesgo efectivas
Sin embargo, la evaluación de riesgos no siempre es sencilla. Por ejemplo:
Los ingenieros pueden tener dificultades para cuantificar niveles de riesgo aceptables.
Algunas medidas de seguridad pueden ralentizar la producción, frustrando a los equipos de operaciones.
Nuevas tecnologías como los robots colaborativos (cobots) y los AGVs introducen desafíos de seguridad únicos que las evaluaciones de riesgo tradicionales no cubren completamente.
3. Integrando la seguridad sin comprometer la productividad
La seguridad debe integrarse en el diseño de la máquina desde el primer día, sin embargo, este no siempre es el caso. Muchas empresas tratan la seguridad como una consideración secundaria, lo que lleva a modificaciones que añaden costos y complejidad.
Un desafío común es equilibrar la seguridad y la productividad. Algunos ejemplos incluyen:
Para los fabricantes, integrar soluciones de seguridad innovadoras, como PLC de seguridad, sistemas de seguridad zonificados y monitoreo en tiempo real, puede ayudar a garantizar el cumplimiento sin sacrificar la eficiencia.
4. Gestionando el tiempo de inactividad de las máquinas causado por características de seguridad
Un sistema de seguridad bien diseñado debería proteger a los operadores mientras mantiene el tiempo de actividad, pero este equilibrio no siempre es fácil.
Para abordar esto, muchas empresas están recurriendo al mantenimiento predictivo y diagnósticos de seguridad inteligentes para reducir paradas innecesarias y aumentar la fiabilidad del sistema.
5. Cerrando la brecha entre ingeniería, HSE y operaciones
Uno de los mayores desafíos internos es asegurar que los equipos de seguridad, ingeniería y operaciones estén alineados. A menudo, estos departamentos tienen diferentes prioridades y perspectivas:
La falta de alineación puede llevar a que la seguridad sea vista como una barrera en lugar de un beneficio, con operadores eludiendo medidas de seguridad críticas. Para superar esto, las empresas deben fomentar la colaboración interfuncional y proporcionar capacitación efectiva sobre las mejores prácticas de seguridad.
6. Justificando las inversiones en seguridad ante la alta dirección
Otro desafío común es asegurar un presupuesto para mejoras en seguridad. Muchos ejecutivos ven la seguridad como un centro de costos en lugar de un impulsor de valor, lo que dificulta justificar inversiones en:
Sin embargo, la realidad es que invertir en seguridad da sus frutos al reducir:
Los líderes de seguridad deben demostrar el retorno de la inversión (ROI) destacando estos beneficios y utilizando estudios de casos del mundo real para justificar el gasto.
7. Gestionando la documentación de seguridad y los registros de cumplimiento
Para los OEM y los usuarios finales, mantener la documentación adecuada es esencial. Esto incluye:
Sin embargo, muchas empresas luchan con el mantenimiento manual de registros, lo que puede convertir las auditorías y los controles de cumplimiento en un dolor de cabeza. Digitalizar la documentación de seguridad con software de ingeniería para implementación de la seguridad funcional mejorará enormemente la eficiencia y garantizar el cumplimiento con un esfuerzo mínimo.
¿Cómo superar estos desafíos?
Si bien estos desafíos pueden parecer abrumadores, la buena noticia es que existen soluciones probadas para ayudar a los profesionales de la seguridad a navegar por estas complejidades. Ya sea que seas un OEM diseñando máquinas seguras o un usuario final optimizando operaciones, tener el conocimiento y las herramientas adecuadas es crucial.
Por eso hemos creado una guía integral sobre la seguridad de las máquinas, que responde a estas preguntas comunes y proporciona información práctica. En esta guía, aprenderás: