Entre sus características, hay que mencionar la posibilidad de configuraciones con buses de campo populares, monitorizar datos, depurar errores, simulación, visualizaciones...
Sin embargo, sus principales ventajas residen en el hecho de que puede utilizarse con PLCs de diferentes fabricantes y el Software es gratuito. Eso permite un ahorro a nivel formativo.
CoDeSys soporta varios lenguajes de programación: diagrama de contactos, diagrama de bloques de funciones, texto estructurado, lista de instrucciones y bloques de función secuenciales.
Si a esto se le añade que se trata de un software gratuito que, además, cuenta con una gran cantidad de librerías creadas, también libres de costes, se posiciona como una herramienta para el sector que es aconsejable aprender a manejar.
El ahorro en formación es debido a que hay muchos PLC’s que usan CODESYS. Entonces una vez aprendido el entorno CODESYS con un PLC, si programas otro que usa CODESYS, el entorno es prácticamente igual. También que el Software sea Gratuito, puede ser un ahorro a nivel formativo ya que no hace falta comprar licencias como por ejemplo en TIA Portal de Siemens o otros.
Para saber más sobre lo que ofrece, puede acceder a la grabación de la Conferencia Online y hacer un repaso al entorno CodeSys.
Del 2 al 6 de octubre, de 9 a 13 h, Festo llevará a cabo el curso online CoDeSys versión 3: Programación de PLCs.
Esta formación, dirigida a profesionales que quieren empezar a programar, abarca varios objetivos como conocer distintos tipos de programación y familiarizarse con los menús y las herramientas del software. Creará y utilizará distintos tipos de variables, aprenderá a detectar y solucionar errores y dominará los fundamentos de la visualización.
Para más información, solo tiene que rellenar el formulario en la página del curso.