1500 ofertas para técnicos de mantenimiento industrial

Un dato relevante respecto a este auge de los profesionales en mantenimiento industrial es que, analizando solo un portal de empleo durante enero de 2023, ya aparecían 1500 ofertas laborales para estos perfiles.

Dificultad para encontrar técnicos cualificados

Esta demanda, sin embargo, no está respaldada por la realidad del mercado, pues hay una dificultad real a la hora de encontrar personas cualificadas para cubrir estas posiciones.

En este sentido, cabe destacar los resultados de la encuesta llevada a cabo por Hays a principios de año en la que se analizaron las tendencias del mercado laboral durante 2022. En las conclusiones figuraba que un 83 % de las empresas tienen problemas para encontrar perfiles que cumplan con los requisitos para cubrir determinados puestos de trabajo.

En el caso de los técnicos de mantenimiento industrial, además, esta situación se ve agravada por una falta de programas formativos adecuados a cubrir las necesidades del sector, en continua evolución.

Conocimientos técnicos más elevados

A esto hay que sumarle una realidad que cada día se vuelve más tangible: El rápido incremento de las aplicaciones de automatización industrial, con todo lo que eso conlleva en tema de actualización de conocimiento.

El programa Técnico Especialista en Mantenimiento Industrial de TÜV SÜD y Festo

Para cubrir la carencia formativa existente y abordar esta nueva realidad, en Festo nos hemos aliado con TÜV SÜD para ofrecer un completo programa, que empezará el 22 de mayo de 2023, y que se ha diseñado específicamente para los técnicos de mantenimiento industrial.

Autonomía y eficacia en la resolución de averías

En línea con el aumento de la automatización en la industria, esta formación pretende dar a los técnicos las herramientas necesarias para ser más autónomos y eficaces en la resolución de averías, siempre desde un enfoque práctico.

Para ello se trabajarán distintos objetivos como aprender a aplicar los principios físicos de las tecnologías en la resolución de averías, a interpretar los esquemas de circuitos y ejecutar su montaje y a realizar los principales tipos de mantenimiento industrial, entre otros.

Destacamos, además, que las personas que completen el programa con éxito y pasen el correspondiente examen, obtendrán la certificación de TÜV SÜD para técnicos especialistas en mantenimiento industrial.

Si quiere dar un paso más en un sector en el que la demanda no deja de crecer, descubra nuestro programa para Técnico Especialista en Mantenimiento Industrial.