The application note should describe the exchange of a checkbox CHB-C-X (TN 536084) with a checkbox of the current CHB-C-N series. Due to technical innovations there is the necessity to adapt parameters and settings to the new platform.
Application Note - Instructions for exchanging a checkbox CHB-C-X with CHB-C-N
Application Note - Anleitung zum Austausch einer Checkbox CHB-C-X mit CHB-C-N
Die Application Note soll den Austausch einer Checkbox CHB-C-X (TN 536084) mit einer Checkbox der aktuellen Baureihe CHB-C-N, beschreiben. Aufgrund technischer Neuerungen gibt es die Notwendigkeit Parameter und Einstellungen auf die neue Plattform anzupassen.