Steuerungen können im Topologie-Editor durch eine andere Steuerung ersetzt werden. Dabei wird der Steuerungstyp in CODESYS geändert, der Quellcode und die Geräteverbindungen bleiben erhalten.
Lokal im Plug-in gespeicherte Informationen, wie z. B. die Modulkonfiguration von CPX-E-Steuerungen gehen bei dem Vorgang verloren.
Wenn mehrere Geräte ausgewählt sind, die diese Funktion unterstützen, wird der Eintrag im Kontextmenü aktiviert und ersetzt alle ausgewählten Geräte durch das gewählte Gerät.
-
Im Kontextmenü den Befehl „Gerät ersetzen“ wählen.
Der Befehl ist deaktiviert (grau hinterlegt), wenn das ausgewählte Gerät diese Funktion nicht unterstützt.
-
Der Gerätekatalog öffnet sich in einem Pop-up, wie mit dem Befehl „Gerät hinzufügen“.
Die Suche innerhalb des Pop-ups ist auf die spezifische Gerätekategorie Controller beschränkt.
-
Mit der Schaltfläche „Gerät ersetzen“ wird der Gerätetyp nach einer Abfrage geändert.
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.