Funktion
Die CODESYS-Erweiterung macht die CODESYS-Entwicklungsumgebung mit Werkzeugen, Bibliotheken und Editoren für die Programmierung speicherprogrammierbarer Steuerungen von Festo nach IEC 61131-3 in der Festo Automation Suite verfügbar.
Mit Hilfe der CODESYS-Erweiterung können in einem Projekt vorhandene Automatisierungsgeräte programmiert und verbundene Feldgeräte in das Steuerungsprogramm eingebunden werden.





Ab der Version 2.8 der CODESYS-Erweiterung können die auf dem Rechner installierten CODESYS-Versionen genutzt werden. Hierzu kann beim Programmstart die gewünschte CODESYS-Version ausgewählt werden ⮫ Auswahl der CODESYS-Version beim Start der Festo Automation Suite.
Außerdem wird beginnend mit der Version 2.8 durch die Erweiterung keine spezielle CODESYS-Version für die Festo Automation Suite installiert. Eine mit vorherigen Versionen der CODESYS-Erweiterung installierte Version bleibt aber auf dem PC verfügbar.
Bei der Deinstallation der CODESYS-Erweiterung wird die integrierte CODESYS-Version von vorherigen Versionen der Erweiterung ebenfalls vom System entfernt.
Auswahl der CODESYS-Version beim Start der Festo Automation Suite
Werden auf dem Computer mehrere installierte Versionen des CODESYS Development Systems gefunden, fragt die Festo Automation Suite beim Start die CODESYS-Version ab, die in der aktuellen Sitzung verwendet werden soll ⮫ Auswahl der CODESYS-Version beim Start der Festo Automation Suite.
Öffnen der CODESYS-Editoren
Die Editoren der ausgewählten CODESYS-Version sind in zwei Formen verfügbar:
-
Integriert in die Oberfläche des Plug-ins einer speicherprogrammierbaren Steuerung (wie bisher).
-
Als eigenständiges Programmfenster mit der gewohnten Benutzeroberfläche des CODESYS Development Systems (neu ab Version 2.8 der Erweiterung).
Das eigenständige Programmfenster kann für entsprechende speicherprogrammierbare Steuerungen vom Topologie-Editor aus geöffnet werden ⮫ CODESYS-Fenster anzeigen.
Verwaltungsfunktionen
Einige Verwaltungsfunktionen und Optionen der aktiven CODESYS-Version sind über den Backstagebereich der Festo Automation Suite erreichbar, z. B.:
-
Das Geräte-Repository, das Bibliotheksrepository und der Package Manager ⮫ CODESYS-Repositorys
-
Die Projekteinstellungen, die Projektumgebung, das Dokumentieren und die Optionen ⮫ CODESYS-Optionen
Onlinehilfe zu CODESYS





Die jeweils aktuelle Hilfe zur verwendeten CODESYS-Version ist über die Standard-Programmoberfläche von CODESYS oder im Internet verfügbar ⮫ www.helpme-codesys.com/.