﻿____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.12.0.6

Basierend auf CODESYS V3.5.20.50
64 Bit-Version

Neue Funktionen:
  •  Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen
  •  Die Online Hilfe (F1) erscheint ab sofort in einem modernen HTML-Format und öffnet sich in allen gängigen Browsern (z.B. Edge).
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.11.0.58

Basierend auf CODESYS V3.5.20.50

64 Bit-Version

Neue Funktionen:

  •  Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.10.0.58

Basierend auf CODESYS V3.5.20.50
64 Bit-Version

 Neue Funktionen:
  •  Unterstützung von virtuellen Steuerungen WinV3 und SoftMotion WinV3

Behobene Fehler:
  •  Aufruf der Online Hilfe (F1) im CODESYS standalone öffnet die Extension Hilfe anstatt der CODESYS Hilfe.
  •  Installationsfehler von fehlenden CODESYS Paketen bei Windows-Benutzern mit Sonderzeichen
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.9.0.83

Basierend auf CODESYS V3.5.18.40

64 Bit-Version

Neue Funktionen:

  •  Das Festo Automation Suite CODESYS Projekt kann als Projekt oder als Projektarchiv aus der Festo Automation Suite exportiert werden und in einer nativen CODESYS Umgebung geöffnet werden.
  •  Ein Festo Automation Suite Projekt kann geöffnet werden, auch wenn die verwendete CODESYS Version nicht unterstützt ist. 


Bekannte Einschränkungen:

  •  Virtuelle Steuerungen wie z.B. Control Win v3 und SoftMotion Win v3 werden momentan noch nicht unterstützt
  •  Das Austauschen oder Aktualisieren von Steuerungen wird im CODESYS nicht unterstützt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.8.0.138

Basierend auf CODESYS V3.5.18.40

64 Bit-Version

Neue Funktionen:

  •  Einfache Auswahl der CODESYS Version zur Verwendung von bereits am PC installierten nativen CODESYS Versionen
  •  Das CODESYS Setup wird ab dieser Version im Installtionspaket der CODESYS Extension nicht mehr automatisch mitgelifert
  •  Unterstützung von benutzerspeziefischen CODESYS Versionen, die nicht von Festo freigegeben sind
  •  Automatische Installation von Festo CODESYS Packages in die CODESYS Standardinstallation
  •  Das CODESYS Fenster kann über den Topologieeditor der Festo Automation Suite geöffnet werden
  •  Starticon für einen direkten Einstieg in die CODESYS Programmierumgebung
  •  Hotkeys für das Speichern, Öffnen und Schließen von Projekten verfügbar 


Behobene Fehler:

  •  Verschlüsselte CODESYS Projekte können nicht geöffnet werden 


Bekannte Einschränkungen:

  •  Virtuelle Steuerungen wie z.B. Control Win v3 und SoftMotion Win v3 werden momentan noch nicht unterstützt
  •  Das Austauschen oder Aktualisieren von Steuerungen wird im CODESYS nicht unterstützt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.7.0.64

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10

Behobene Fehler:

  •  Herunterfahren von Windows während Anwendung läuft führt sporadisch zu Initialisierungsfehler von CODESYS beim nächsten Start der Festo Automation Suite
  •  Keine Rückmeldung beim Erzeugen der Bootapplikation

Bekannte Einschränkungen:

  •  Bestimmte Kontextmenübefehle in grafischen Editoren funktionieren möglicherweise nicht, wenn zuvor ein Objekt aus der rechten Seitenleiste zugefügt wurde:
    •  Ausrichten von Objekten
    •  Öffnen der Eingabehilfe
  •  Workaround:
    •  Aufruf des Befehls über das Hauptmenü in der Toolbar
    •  Wechsel einem anderen Editor und zurück
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.6.0.93

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10

Behobene Fehler:

  •  Herunterfahren von Windows während Anwendung läuft führt sporadisch zu Initialisierungsfehler von CODESYS beim nächsten Start der Festo Automation Suite
  •  Keine Rückmeldung beim Erzeugen der Bootapplikation

Bekannte Einschränkungen:

  •  Bestimmte Kontextmenübefehle in grafischen Editoren funktionieren möglicherweise nicht, wenn zuvor ein Objekt aus der rechten Seitenleiste zugefügt wurde:
    •  Ausrichten von Objekten
    •  Öffnen der Eingabehilfe
  •  Workaround:
    •  Aufruf des Befehls über das Hauptmenü in der Toolbar
    •  Wechsel einem anderen Editor und zurück
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.5.0.154

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10

Neue Funktionen:

  •  Zufügen und Löschen von CANopen-Geräten im "Programmieren"-Kontext möglich

Behobene Fehler:

  •  Bestimmte Kontextmenübefehle in grafischen Editoren funktionieren möglicherweise nicht, wenn zuvor ein Objekt aus der rechten Seitenleiste zugefügt wurde:
    •  Ausrichten von Objekten
    •  Öffnen der Eingabehilfe
  •  Workaround:
    •  Aufruf des Befehls über das Hauptmenü in der Toolbar
    •  Wechsel einem anderen Editor und zurück
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.4.0.120

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10


Behobene Fehler:

  •  Tastenkürzel [Umschalt]-[Esc] (Aus- und Einblenden des Meldungsfensters) funktioniert nicht

Bekannte Einschränkungen:

  •  Bestimmte Kontextmenübefehle in grafischen Editoren funktionieren möglicherweise nicht, wenn zuvor ein Objekt aus der rechten Seitenleiste zugefügt wurde:
    •  Ausrichten von Objekten
    •  Öffnen der Eingabehilfe
  •  Workaround:
    •  Aufruf des Befehls über das Hauptmenü in der Toolbar
    •  Wechsel einem anderen Editor und zurück
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.3.0.201

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10

Neue Funktionen:

  •  Online-Hilfe aktualisiert

Behobene Fehler:

  •  CODESYS Geräterepository wird ab und zu im Hintergrund angezeigt und blockiert dadurch die Anwendung
  •  Zeitskala in Trace startet nach einem Download bei 49 Tagen

Bekannte Einschränkungen:

  •  Bestimmte Kontextmenübefehle in grafischen Editoren funktionieren möglicherweise nicht, wenn zuvor ein Objekt aus der rechten Seitenleiste zugefügt wurde:
    •  Ausrichten von Objekten
    •  Öffnen der Eingabehilfe
  •  Workaround:
    •  Aufruf des Befehls über das Hauptmenü in der Toolbar
    •  Wechsel einem anderen Editor und zurück
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.2.0.260

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10

Neue Funktionen:

  •  EtherCAT Slave-Geräte werden nun zusätzlich im Navigator des "Programmieren"-Kontexts angezeigt
  •  Wenn ein Geräteeditor im "Programmieren"-Kontext angezeigt wird, wird er automatisch im Plug-in geschlossen (und umgekehrt)
  •  Unterstützung für CODESYS Simulationsmodus
  •  Unterstützung für CODESYS "Security-Screen"-Dialog
  •  Einfaches Andocken abgedockter Editoren möglich, wenn alle Fenster abgedockt wurden

Behobene Fehler:

  •  Programm lässt sich nach Löschen und Wiederherstellen des Applikationsknotens nicht mehr übersetzen
  •  Kontextmenü wird nicht geschlossen, wenn zu einem anderen Fenster gewechselt wird, während das Menü geöffnet ist
  •  Abgedockte Fenster werden nicht abgedunkelt bei Anzeige eines modalen Dialogs
  •  Gerätename fehlt im Titel eines ausgedockten Editorfenster
  •  Schließen des Eingabehilfe-Dialogs über die Schaltfläche "Abbrechen" funktioniert nicht zuverlässig
  •  Einige CODESYS Tastaturbefehle nicht verfügbar
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.1.0.278

Basierend auf CODESYS V3.5.16.10



Neue Funktionen:

  •  Aktualisierung auf CODESYS V3.5.16.10
  •  Installation der 64-Bit-Version von CODESYS auf 64-Bit-Betriebssystemen
  •  Unterstützung für Anzeige des CODESYS Gerätestatus im Topologie-Editor
  •  Integration von CodeMeter V7.10a

Behobene Fehler:

  •  Drag & Drop von CODESYS-Objekten funktioniert nicht zwischen verschiedenen Steuerungen
____________________________________________________________________________________________________

Version: 2.0.1.8

Basierend auf CODESYS V3.5.15.3

Neue Funktionen:

  •  Kopieren und Einfügen von Objekten innerhalb desselben Projekts und über Projektgrenzen hinweg
  •  Automatisch Installation des generischen Plug-ins für CODESYS-Geräte, die nicht durch ein Festo Automation Suite Plug-in unterstützt werden:
    •  Geräte werden im Topologieeditor eingefügt und Geräteverbindungen dort projektiert
    •  CODESYS Geräteeditoren stehen im generischen Plug-in zur Verfügung
  •  CODESYS Geräteeinstellungen bleiben beim Kopieren und Einfügen von Geräten im Topologieeditor erhalten

Behobene Fehler:

  •  Ausnahmefehler wenn CODESYS-Dialog "Projektumgebung" sich öffnet während eine Benutzeraktion verarbeitet wird
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.3.0.176

Basierend auf CODESYS V3.5.12.6



Behobene Fehler:

  •  Symboldatei wird sporadisch nicht erzeugt
  •  "Out of Memory" Exception beim Speichern zerstört Projektdaten
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.2.0.89

Basierend auf CODESYS V3.5.12.6



Neue Funktionen:

  •  Unterstütung für CODESYS Package Manager (Backstage -> Repositorys -> CODESYS)
  •  Standard.lib wird bei Einfügen einer Steuerung standardmäßig eingebunden
  •  Kontextmenübefehle "Gerät deaktivieren" und "Gerät aktivieren" im Navigator des Kontexts "Programmieren"

Behobene Fehler:

  •  Menübefehl "Objekt hinzufügen" hat keine Funktion
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.1.0.260

Basierend auf CODESYS V3.5.12.6



Neue Funktionen:

  •  Aktualisierung auf CODESYS V3.5 SP12 Patch 6 (erfordert Update der Zielgerätefirmware!)
  •  Kontextmenü für Tabs von CODESYS-Editoren
  •  Leistungsverbesserungen

Behobene Fehler:

  •  Anwendung friert ein, wenn während des Verbindungsaufbaus Shift-Esc betätigt wird
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.0.3.6

Basierend auf CODESYS V3.5.10.10



Neue Funktionen:

  •  Englische Online-Hilfe

Behobene Fehler:

  •  Erweiterung kann nach fehlerhafter Installation nicht deinstalliert werden