Wenn beim Start der Festo Automation Suite mehr als eine installierte CODESYS-Version gefunden wird, wird ein Dialog angezeigt, der die verfügbaren Versionen auflistet.

Versionen, die nicht mit der Festo Automation Suite getestet und offiziell freigegeben sind, sind mit einem Warnsymbol gekennzeichnet. Nicht getestete Versionen können aber in eigener Verantwortung verwendet werden.
Mit der Option „Beim Start nicht anzeigen“ wird der Dialog beim Programmstart nicht erneut angezeigt und die zuletzt gewählte Version ist aktiviert. Die Auswahl kann jederzeit im Backstage-Bereich geändert werden ⮫ CODESYS-Optionen. Wenn eine neu installierte CODESYS-Version gefunden wird, wird der Dialog unabhängig von der Option erneut angezeigt.
Installieren der erforderlichen CODESYS-Pakete
Nach der Auswahl der CODESYS-Version wird geprüft, ob alle erforderlichen CODESYS-Pakete installiert sind.
Mit der Schaltfläche „Ok“ werden die fehlenden Pakete installiert. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, danach startet die Festo Automation Suite neu.
Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ werden keine Pakete installiert. CODESYS ist dann zwar verfügbar, aber die von den Paketen bereitgestellten Funktionen fehlen.
Meldung „CODESYS Development System nicht gefunden“
Wenn keine CODESYS-Installation gefunden wird, wird eine Meldung angezeigt.
Die Meldung enthält einen Link, unter dem Installationsdateien herunter geladen werden können.
Ohne CODESYS-Installation kann die Festo Automation Suite für Aufgaben wie die Konfiguration von Geräten genutzt werden, die SPS-Programmierung ist aber nicht verfügbar.
Meldung „CODESYS-Version“
Wenn ein Festo Automation Suite Projekt geöffnet wird, das mit einer älteren CODESYS-Version als der aktuell ausgewählten Version erstellt wurde, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Das Projekt kann trotzdem geöffnet werden.
Wenn ein Festo Automation Suite Projekt geöffnet wird, das mit einer neueren CODESYS-Version als der aktuell ausgewählten Version erstellt wurde, ist die Bearbeitung nicht möglich, der Öffnungsvorgang wird mit einer Meldung abgebrochen.