Parameter hinzufügen
Im Bearbeitungsmodus lassen sich mit der Schaltfläche „Parameter hinzufügen“
weitere beliebige Geräteparameter hinzufügen.
Die „Überwachungsliste“ kann maximal 20 Parameter aufnehmen. Die Schaltfläche
ist nur aktiv, wenn die maximale Anzahl Parameter noch nicht erreicht ist.
-
In der rechten Seitenleiste die „Überwachungsliste“ öffnen.
-
Die „Überwachungsliste“ mit der Schaltfläche „Überwachungsliste bearbeiten“
in den Bearbeitungsmodus schalten. -
Die Schaltfläche „Parameter hinzufügen“klicken.
Der Dialog zum Hinzufügen eines Parameters öffnet sich.
Mit dem Suchfeld kann über die ID, den Namen oder die Beschreibung direkt nach einem Geräteparameter gesucht werden.
-
Die Kategorie des Geräteparameters wählen.
-
Einen oder mehrere Geräteparameter aus der Liste wählen.
Um mehrere Geräteparameter gleichzeitig auszuwählen, die Möglichkeiten der Mehrfachauswahl mit der Maus in Verbindung mit der Taste [Strg] oder mit der Taste [Umschalt] nutzen.
-
Die Schaltfläche „Übernehmen“ klicken.
Abhängig von der Anzahl der ausgewählten Parameter werden ein oder mehrere Echtzeitwerte hinzugefügt. Dabei werden nur so viele Aufzeichnungskanäle angelegt wie maximal zulässig sind. Die Auswahl von bereits vorhandenen Parametern wird ignoriert.
-
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt können im Bearbeitungsmodus Änderungen mit der Schaltfläche „Überwachungsliste zurücksetzen“
zurückgesetzt werden. -
Zum Abschluss die Änderungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ bestätigen oder mit der Schaltfläche „Abbrechen“ verwerfen.
Der Bearbeitungsmodus der „Überwachungsliste“ wird beendet.





Alternativ können Parameter über eine Schaltfläche im Adorner zur Überwachungsliste hinzugefügt werden . Wenn die maximale Anzahl der Parameter in der „Überwachungsliste“ erreicht ist, ist die Schaltfläche inaktiv.
Parameter sortieren
-
In der rechten Seitenleiste die „Überwachungsliste“ öffnen.
-
Die „Überwachungsliste“ mit der Schaltfläche „Überwachungsliste bearbeiten“
in den Bearbeitungsmodus schalten. -
Die Parameter per Drag-and-Drop mit der Maus beliebig sortieren.
-
Die Änderungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ bestätigen oder mit der Schaltfläche „Abbrechen“ verwerfen.
Der Bearbeitungsmodus der „Überwachungsliste“ wird beendet.
Parameter aus der Überwachungsliste löschen
-
In der rechten Seitenleiste die „Überwachungsliste“ öffnen.
-
Die „Überwachungsliste“ mit der Schaltfläche „Überwachungsliste bearbeiten“
in den Bearbeitungsmodus schalten. -
Die Parameter, die gelöscht werden sollen, markieren und mit der Schaltfläche
löschen. -
Die Änderungen mit der Schaltfläche „Übernehmen“ bestätigen oder mit der Schaltfläche „Abbrechen“ verwerfen.
Der Bearbeitungsmodus der „Überwachungsliste“ wird beendet.
Schriftgröße skalieren
-
In der rechten Seitenleiste die „Überwachungsliste“ öffnen.
-
Mit dem Schieberegler unter der Liste die Anzeige der Parameterwerte vergrößern oder verkleinern.





Ein Doppelklick auf den Prozentwert setzt die Skalierung wieder auf 100 % zurück.