Die Parameter und Prozessdaten des Geräts können aufgezeichnet werden. Mit den Aufzeichnungen lassen sich das Systemverhalten beobachten und Fehler ermitteln.
Zum Aufzeichnen müssen Aufzeichnungskanäle angelegt werden. Diese werden nicht auf dem Gerät oder im Projekt gespeichert, sondern sind nur während der aktuellen Sitzung der Festo Automation Suite verfügbar.
Aufzeichnungskanal hinzufügen
-
Den Kontext „Diagnose“ öffnen.
-
Die Seite „Traceeinstellungen“öffnen.
-
Die Schaltfläche „Aufzeichnungskanal hinzufügen“ klicken.
-
Im Dialog „Neuer Aufzeichnungskanal“ die aufzuzeichnenden Parameter auswählen.
-
Im Suchfeld die ID, den Namen oder die Beschreibung des Parameters eingeben und aus den Sucherergebnissen übernehmen.
-
Über die Kategorie zum Parameter navigieren. Die Kategorie „Parameter“ enthält alle Parameter, die Kategorie „Prozessdaten“ nur die Prozessdaten des Geräts.
-
-
Einen oder mehrere Parameter auswählen. Mehrere Parameter gleichzeitig bei gedrückter Taste [Strg] oder [Umschalt] auswählen. Bereits in Aufzeichnungskanälen vorhandene Parameter werden nicht erneut hinzugefügt.
-





Mit dem Parameter „Trace-Dauer“ bei den „Aufzeichnungseinstellungen“ lässt sich die Dauer der Aufzeichnung konfigurieren. Die Aufzeichnung endet nach Ablauf des eingegebenen Zeitraums automatisch.
Die Schaltfläche „Aufzeichnungskanal übernehmen“ klicken.
Der neue Aufzeichnungskanal wird angelegt. Wenn mehrere Parameter ausgewählt wurden, werden auch mehrere Aufzeichnungskanäle angelegt.
Trace starten
-
Den Kontext „Diagnose“ öffnen.
-
Die Seite „Traceeinstellungen“ öffnen.
-
Bei Bedarf mit dem Gerät verbinden .
-
In der Toolbar die Schaltfläche
„Trace starten“ klicken, um den Trace zu starten. Die Schaltfläche ist ausgegraut, wenn bereits ein
Trace gestartet ist oder noch kein Aufzeichnungskanal hinzugefügt wurde.Die Aufzeichnung ist gestartet.
Während der Aufzeichnung wechselt die Schaltfläche zu „Trace stoppen“.
Trace stoppen
-
Im Kontext „Diagnose“ die Seite „Traceeinstellungen“ öffnn.
-
Die Schaltfläche
„Trace stoppen“ klicken, um den Trace zu stoppen. Die Schaltfläche ist ausgegraut, wenn noch kein
Trace gestartet wurde oder keine Verbindung zum Gerät besteht.Die Aufzeichnung ist beendet und wird automatisch auf der Seite „Traceanzeige“ angezeigt.
Aufzeichnungskanal deaktivieren oder aktivieren
Sollen einzelne Aufzeichnungkanäle zwar nicht gelöscht, aber auch nicht aufgezeichnet werden, dann können sie deaktiviert werden und bei Bedarf wieder aktiviert werden:
-
Im Kontext „Diagnose“ die Seite „Traceeinstellungen“ öffnen.
-
Beim Aufzeichnungskanal die Checkbox bei „Aktiv“ deaktiveren oder aktivieren.
Deaktivierte Aufzeichnungskanäle werden nicht aufgezeichnet, aktivierte werden aufgezeichnet.
Aufzeichnungskanal bearbeiten
-
Im Kontext „Diagnose“ die Seite „Traceeinstellungen“ öffnen.
-
Beim zu bearbeitenden Aufzeichnungskanal
klicken. -
Den Aufzeichnungskanal bearbeiten.
-
Die Schaltfläche „Aufzeichnungskanal ändern“ klicken.
Der Aufzeichnungskanal ist geändert.
Aufzeichnungskanal löschen
-
Im Kontext „Diagnose“ die Seite „Traceeinstellungen“ öffnen.
-
Beim Aufzeichnungskanal
klicken.Der Aufzeichnungskanal ist gelöscht.