Auf der Seite „Prozessdaten“ im Kontext „Parametrieren“ wirken sich die Schaltflächen „Alle Forcewerte aktivieren“ und „Alle Forcewerte deaktivieren“ auf die Kanäle folgender Module aus:
-
Alle Kanäle des einzelnen Moduls bei CPX-AP-I.
-
Alle Kanäle aller Module eines Terminals bei CPX-AP-A.
Die Forcewerte und die Maske werden zyklisch ausgelesen, solange die Geräteverbindung besteht.





Beim Forcen von Signalen wird das entsprechende Signal von der Steuerung ignoriert und der geräteinterne Forcemechanismus wird angewendet.
Kanalwerte können nur geforct werden, wenn eine Verbindung zum Gerät besteht.
Das Forcen wird nur für Ausgangskanäle unterstützt.
Bei Eingangskanälen wird „--“ in die Zellen für die vorbereiteten Werte geschrieben und die Zellen sind deaktiviert. IO-Link-Module werden noch nicht unterstützt.
-
In der Verbindungssteuerung die Schaltfläche „Verbinden“ klicken.
Nach dem Verbindungsaufbau wird in der Prozessdatentabelle die zusätzliche Spalte „Vorbereiteter Wert“ angezeigt.
-
Die Vorgabewerte für die Kanalwerte in die Spalte „Vorbereiteter Wert“ eintragen:
-
Boolesche Werte per Einfachklick in die leere Zelle in „True“ oder mit einem erneuten Klick in „False“ ändern.Ein dritter Klick löscht den vorbereiteten Wert wieder; das Signal des betreffenden Kanals bleibt dann beim nächsten Forcebefehl unverändert.
-
Analoge Werte über die Tastatur eingeben.
-
-
Klick auf Schaltfläche „Alle Forcewerte aktivieren“.
Die vorbereiteten Werte mit Ausnahme der Werte mit dem Inhalt „--“ werden geforct und in der Spalte „Aktueller Wert“ entsprechend angezeigt.
Forcen für alle Kanäle aufheben





Forcen kann nur aufgehoben werden, wenn eine Verbindung zum Gerät besteht.
-
Schaltfläche „Alle Forcewerte deaktivieren“ klicken.
Die Kanalwerte werden wieder auf von der Steuerung vorgegebenen Werte zurückgesetzt.