Backstagebereich der Festo Automation Suite

Programmbereiche der Festo Automation Suite

Registerkarte der momentan geöffneten Plug-in-Instanz

Titelleiste des Arbeitsbereichs

Toolbar-Bereich

Eingabefeld zur Suche im Modulkatalog

Arbeitsbereich

Navigator

Verbindungssteuerung

Kontext-Bereich
Kontext-Bereich
Kontexte enthalten die Funktionen des Plug-ins. Das CPX-AP Plug-in enthält folgende Kontexte:
|
Kontext |
Funktion |
|---|---|
|
„Parametrieren“ |
Modul parametrieren ⮫ Kontext Parametrieren |
|
„Diagnose“ |
Modulzustand diagnostizieren ⮫ Kontext Diagnose |
Toolbar
Die Toolbar des Plug-ins enthält folgende Schaltflächen:
|
Befehl |
Funktion |
|---|---|
![]() Verbindungssteuerung |
|
![]() „Identifikation“ |
Startet oder stoppt die Identifikationsfunktion des Geräts, z. B. eine blinkende LED am Gerät. Beim Trennen der Verbindung wird die Identifikationsfunktion selbsttätig abgeschaltet. Mit Hilfe der Identifikationsfunktion lässt sich feststellen, ob die geöffnete Instanz des Plug-ins mit dem richtigen Gerät verbunden ist. |
|
Zusätzlich im Kontext „Parametrieren“ |
|
![]() „Alle Forcewerte aktivieren“ |
Setzt die auf der Seite „Prozessdaten“ vorbereiteten Forcewerte. Beim Trennen der Verbindung werden die Forcewerte selbsttätig zurückgesetzt. |
![]() „Alle Forcewerte deaktivieren“ |
Hebt das Forcen aller Signale der aktuellen Plug-in-Instanz auf. |
![]() „Auf Gerät speichern“ |
Aktuelle Parametrierung dauerhaft auf dem Gerät sichern. Voraussetzung: das Plug-in ist mit einem Gerät verbunden. |
![]() „Werkseinstellungen laden“ |
Werkseinstellungen des Geräts laden. Voraussetzung: das Plug-in ist mit einem Gerät verbunden. |
![]() „Auf Standardwerte zurücksetzen“ |
Alle Parameter werden nach Bestätigung der Abfrage auf die Standardwerte des Plug-ins zurückgesetzt, ausgenommen die Traceeinstellungen. |
![]() „Gerät neu starten“ |
AP-Master neustarten. Ungesicherte Einstellungen gehen verloren. Voraussetzung: das Plug-in ist mit einem Gerät verbunden. |
|
Zusätzlich im Kontext „Diagnose“ |
|
![]() „Diagnosedaten aufzeichnen“ „Aufzeichnung läuft...“ |
Nutzer von großen AP-Installationen können Informationen zur Kabelqualität ermitteln, um mögliche Ursachen für Kommunikationsprobleme zu identifizieren. Die Ergebnisse werden im Kontext „Diagnose“ auf der Seite „Systemstatus“ angezeigt ⮫ Systemstatus. Nach dem Beenden der Aufzeichnung wird automatisch ein Dateiauswahldialog angezeigt, um die aufgezeichneten Daten zu speichern. Die gespeicherten Dateien können auf der Seite „Offline Diagnose“ geöffnet werden ⮫ Offline Diagnose. Für aussagekräftige Daten muss die Aufzeichnung mindestens drei Minuten lang laufen. Beim Trennen der Geräteverbindung oder bei einem aufgetretenen Fehler wird eine Meldung angezeigt, die bis dahin aufgezeichneten Daten können auf Wunsch gespeichert werden. Eventuell muss bei einem Fehler das AP-Mastermodul neu gestartet werden. |
![]() „Trace starten“ |
Aktuell konfigurierte Aufzeichnung auf dem Gerät starten ⮫ Aufzeichnung konfigurieren. Voraussetzungen:
|










Falls eine Aufzeichnung aktiv ist oder das Gerät auf einen Trigger wartet, wird ein
Infosymbol über der deaktivierten Schaltfläche