Die APDD-Dateien von AP-Geräten werden im Backstagebereich in der Sicht „AP-Gerät“ installiert, aktualisiert oder deinstalliert. Dies ist auch bei getrennter Verbindung zum AP-Gerät möglich.
Die APDD-Dateien von AP-Geräten werden in das Repository „AP Services“ installiert. Die Dateien in diesem Repository lassen sich in der Sicht „Erweiterungen“ im Backstagebereich installieren, aktualisieren oder deinstallieren.
AP-Gerät installieren
-
In der Festo Automation Suite den Backstagebereich öffnen.
-
Die Funktion „Repositorys“ öffnen.
-
In der Sicht „Repositorys“ den Eintrag „AP-Gerät“ wählen.
-
Im Suchfeld den Namen des Geräteherstellers oder des Geräts eingeben.
Bei bestehender Internetverbindung wird die Suche automatisch gestartet.
-
In den Suchergebnissen zur passenden APDD-Datei navigieren, diese auswählen und „Installieren“ klicken. Alternativ alle gefundenen APDD-Dateien installieren.
Die gewählten APDD-Dateien und die entsprechenden Geräte werden installiert.





Alternativ können APDD-Dateien auch beim Hinzufügen von Geräten aus dem Gerätekatalog oder dem Gerätescan installiert werden. Ein Gerätescan ist nur bei bestehender Verbindung zum AP-Gerät möglich. Dabei werden jeweils die aktuellsten APDD-Versionen angeboten. Bei bereits hinzugefügten Geräten können fehlende APDD-Dateien beim Öffnen eines AP-Geräts installiert werden.
AP-Gerät aktualisieren
-
Im Backstagebereich das Register „Repositorys“ öffnen.
-
In der Sicht „Repositorys“ den Eintrag „AP-Gerät“ wählen.
Die installierten APDDs werden in der Liste „AP-Geräte“ angezeigt.
-
Mit der Schaltfläche „Suche nach Updates“ nach Updates suchen..
-
In den Suchergebnissen die passende APDD-Datei auswählen und „Aktualisieren“ klicken.
Die gewählten APDD-Dateien und die entsprechenden Geräte werden aktualisiert.
AP-Gerät deinstallieren
-
In der Festo Automation Suite den Backstagebereich öffnen.
-
Die Funktion „Repositorys“ öffnen.
-
In der Sicht „Repositorys“ den Eintrag „AP-Geräte“ wählen.
Die installierten APDDs werden in der Liste „IO-Link APDDs“ angezeigt.
-
In der Liste die APDD-Datei auswählen, die deinstalliert werden soll.
Rechts der Liste werden die Details zur APDD-Datei eingeblendet.
-
Bei den Details „Deinstallieren“ klicken.
Die gewählten APDD-Dateien und die entsprechenden Geräte werden deinstalliert.