Adorner zeigen für Parameter zusätzliche Informationen an. Mit dem Mauszeiger über den Adorner fahren, um diesen anzuzeigen. Inhalt und Funktionsumfang des Adorners hängen vom Parameter ab.


Adorner

Zustand

Parametername

Schließen

Parameter-ID und Datentyp

Beschreibung des Parameters

Befehlsbereich mit Schaltfläche
Befehlsbereich
Manche Adorner haben Schaltflächen, um einen Parameterwert direkt zu ändern. Mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche wird der Wert in das Ausgabe- oder Eingabefeld übernommen.
|
Schaltfläche |
Funktion |
|---|---|
|
„Standardwert“ |
Setzt den Modulparameter auf den angezeigten Standardwert. |
|
„Maximum“ |
Setzt den Modulparameter auf den angezeigten Maximalwert. |
|
„Minimum“ |
Setzt den Modulparameter auf den angezeigten Minimalwert. |
|
„Zuletzt gespeichert“ |
Setzt den Modulparameter auf den zuletzt im Projekt gespeicherten Wert. |
Zustand von Geräteparametern
Der aktuelle Zustand der Geräteparameter wird als Information, Warnung oder Fehler wie folgt angezeigt:
-
Farbige Kennzeichnung des Adorners
-
Zustandssymbol
Wenn die Werte korrespondierender Parameter nicht konsistent sind, können die entsprechenden Parameterseiten mit einer Schaltfläche im Adorner geöffnet werden.
|
Farbe des Adorners |
Symbol |
Zustand |
Funktion |
|---|---|---|---|
|
Grau |
![]() |
Information |
Zeigt ein Informationssymbol, den Titel und die Beschreibung des betreffenden Parameters. Der Parameter ist im Normalzustand. |
|
Orange |
![]() |
Warnung |
Zeigt ein Warnsymbol, den Titel und die Beschreibung der Warnung. Der Parameter kann auf das Modul geschrieben werden. |
|
Rot |
![]() |
Fehler |
Zeigt ein Fehlersymbol, den Titel und die Beschreibung des Fehlers. Der Parameter kann nicht auf das Modul geschrieben werden. |
Aufbau der Parameter-IDs
Die Parameter-IDs bestehen aus vier Bestandteilen:
|
Bestandteile einer Parameter-ID |
Funktion |
|---|---|
|
P |
Kennzeichnung P = Parameter |
|
Nummer |
ID-Nummer des Parameters |
|
Instanz |
Kennung zur Unterscheidung gleichartiger Parameter mehrerer Komponenten, z. B.:
Beispiel Parameter-ID Soll-Zyklusszeit IO-Link Master:
|
|
Index |
Kennung zur Unterscheidung gleichartiger Parameter innerhalb einer Instanz |
Die ID-Nummer des Parameters, die Instanz und der Index sind jeweils durch einen Punkt getrennt.