Wenn im Bereich „Topologie-Editor“ der Festo Automation Suite eine Verbindung zwischen dem Bus Interface und einer Steuerung projektiert ist (z. B. über EtherCAT), dann stehen im Plug-in die zum Gerät gehörenden CODESYS-Editoren zur Verfügung. Wird ein Bus Interface im Bereich „Topologie-Editor“ kopiert oder das Gerät aus dem Netzwerk entfernt und an anderer Stelle wieder eingefügt, bleiben die zuvor vorgenommenen Einstellungen in den CODESYS-Editoren erhalten.
Das Gerät wird entsprechend dem Gerätenamen im Projekt benannt. Wenn CODESYS Zeichen des in der Festo Automation Suite vergebenen Namen für das Gerät nicht unterstützt, werden diese Zeichen durch einen Unterstrich ersetzt.
Über Schaltflächen in der Seitentitelleiste können die Geräteeigenschaften geöffnet und das Gerät deaktiviert und wieder aktiviert werden.


Parameterseite „CODESYS“

CODESYS-Editor inklusive Register

Deaktiviert oder aktiviert das Gerät in CODESYS

Öffnet die CODESYS-Geräteeigenschaften

Geräteversion CODESYS
Mit Hilfe der Seitenleiste „Navigation“ lässt sich der Arbeitsbereich auf die Seite „Parameter“ des Kontexts „Parametrieren“ umschalten ⮫ Seite Parameter.
CODESYS Geräteversion
Diese Gruppe ermöglicht die Auswahl der CODESYS-Geräteversion. Das CODESYS-Gerät wird dem CODESYS-Projekt in der gewählten Version hinzugefügt.
CODESYS Geräteeinstellungen
CODESYS-Editor mit den Einstellungen des Geräts.
Wenn die Geräteeinstellungen im Kontext „Programmieren“ der Steuerung geöffnet sind, werden die Geräteeinstellungen hier ausgeblendet. Mit der Schaltfläche „Editor wieder hier anzeigen“ können die Geräteeinstellungen wieder angezeigt und im Plug-in der Steuerung ausgeblendet werden.





Informationen zu den Geräteeinstellungen finden sich in der Online-Hilfe der CODESYS-Erweiterung für die Festo Automation Suite.