﻿____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.11.0.11

Neue Funktionen:
	• Unterstützung für CPX-AP CC-Link-Geräte
          CPX-AP CC-Link-Geräte werden nun unterstützt und können in die entsprechende Topologie integriert werden.
	• Schnelleres Backup & Restore im IO-Link Plug-in
          Die Backup-&-Restore-Funktionalität im IO-Link Plug-in kann nun über eine eigene Schaltfläche schneller ausgeführt werden.
	• Parameterimport während des Scan-Imports
          Eine neue Option wurde integriert, mit der alle Parameter einer CPX-AP-Topologie während eines Scan-Imports importiert werden können.
	• Aufzeichnung von Parametern und Diagnosen für CPX-AP- und VTUX-Geräte
          Alle Geräteparameter und Diagnosen von CPX-AP- und VTUX-Geräten können nun in Diagrammen aufgezeichnet und visualisiert werden.
	• Prozessdaten-Byte-Offset für Modbus/TCP-Topologien
          Der Prozessdaten-Byte-Offset für Modbus/TCP-Topologien wird nun berechnet und bei Modbus/TCP-fähigen Geräten angezeigt.
	• Parametersatzduplizierung für Serieninbetriebnahmen
          Parametersätze können nun für Serieninbetriebnahmen von CPX-AP-I-Geräten dupliziert werden. Dadurch werden schnellere und konsistentere Inbetriebnahmeabläufe ermöglicht.
	• Adressierung von Safety-Modulen in der Plug-in-Instanz
          Safety-Module können nun direkt innerhalb der Plug-in-Instanz adressiert werden.
	• System-Reset-Funktionalität
          Eine System-Reset-Schaltfläche wurde implementiert, um das Gerät und die verbundene AP-Topologie neu zu starten.
	• Factory-Reset-Funktionalität
          Eine Factory-Reset-Schaltfläche wurde implementiert, um alle Geräteparameter auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.
	• Integration des virtuellen Assistenten
          Der virtuelle Assistent wurde in die rechte Seitenleiste des Plug-ins integriert.
	• HTML-basierte Hilfedokumentation
          Hilfedokumente werden nun als HTML-Dokumente angezeigt. Mit F1 wird direkt der entsprechende Hilfebereich geöffnet.
	• Verbessertes Forcen von booleschen Prozessdatenwerten
          Boolsche Prozessdatenwerte können nun mit wenigen Klicks geforct oder wieder freigegeben werden, wodurch eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht wird.
	• Export des Error Logs
          Das Error Log von Geräten kann nun als .json-Datei exportiert werden.
	• Ableitung von IO-Link-Geräten zum CODESYS EtherCAT-Knoten
          IO-Link-Geräte werden nun zum CODESYS EtherCAT-Knoten abgeleitet, wenn das CPX-AP-System im Topologie-Editor mit einer CODESYS-SPS verbunden ist.
Behobene Fehler:
	• VABX Vakum Module wurden bei einem gespeicherten Projekt nicht geladen
	• Bei VABX Vakum Modulen wurde bei manchen Parametern [s] anstelle von [ms] angezeigt
Bekannte Einschränkungen:
        • CC-Link Assembly Übersicht nicht korrekt dargestellt.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.10.1.1

Behobene Fehler:

  •  Unterstützung für das VTUX Verbindungsmodul VABX-A-S-EL-E12-CTED-MP-..
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.10.0.634

Neue Funktionen:

  •  Parametersatzduplizierung für Serieninbetriebnahmen von CPX-AP-A & VTUX Modulen in der Ventilinselübersicht
  •  Multiples dauerhaftes Speichern von den VTUX Parametern in der Ventilinselübersicht um die Serieninbetriebnahme zu verschnellern
  •  Parameterfiles von CPX-AP-A & VTUX Geräten können exportiert und importiert werden
  •  Implementierung der Watchlist in der rechten Toolbar wenn eine Onlineverbindung zum Gerät augebaut ist
  •  Jede AP & VTUX Gerätetype hat Default Parameter in der Watchlist vorkonfiguriert, um nach Verbindungsaufbau sofort Parameter im Blick zu haben
  •  Darstellung der IO-Link Prozessdaten bei CPX-AP IO-Link Master Geräten
  •  Forcen von Prozessdaten bei Ethercat Topologien wurde ermöglicht
  •  Wenn VTUX Vakuum Module geforct werden, wird dies nun im Connection Dashboard mit der gewohnten orangenen Warnung angezeigt
  •  Unterstützung der CTED Geräte
Behobene Fehler:

  •  Forcen von digitalen Ausgängen war nicht möglich
  •  Prozessdatenwerte bei CPX-AP-A-PN Topologien wurden falsch angezeigt
Bekannte Einschränkungen:

  •  Dartstellung der Einheit bei VABX Modulen statt [ms] in [s]
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.9.1.1

Behobene Fehler:
  •  Forcen von digitalen Ausgängen bei Ventilinseln nicht möglich

Bekannte Einschränkungen:
  •  Dartstellung der Einheit bei VABX Modulen statt [ms] in [s]
  •  Prozessdatenwerte bei CPX-AP-A-PN Topologien werden falsch angezeigt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.9.0.282

Neue Funktionen:
  •  Implementierung des Rockwell L5X-Exports für CPX-AP-Topologien
  •  Darstellung der Baugruppenansicht für Ethernet/IP-Topologien
  •  Unterstützung der seriellen VTUX-Produktfamilie
  •  Implementierung einer geparsten Seite für Prozessdaten der VTUX-Vakuummodule
  •  Der Application-Tag-Parameter wird mit dem Modulnamen synchronisiert
  •  Alle Parameter eines AP-Gerätes werden in einer Liste angezeigt

Behobene Fehler:
  •  Einfügen von kopierten Parameterwerten bei CPX-AP-A-Terminals
  •  EtherCAT-Scan-Import von CPX-AP-A-Topologien
  •  Modulname wurde nicht in die CODESYS-Gerätestruktur übernommen
  •  Dartstellung der Einheit bei VABX Modulen statt [ms] in [s]
  •  Prozessdatenwerte bei CPX-AP-A-PN Topologien werden falsch angezeigt

Bekannte Einschränkungen:
  •  Dartstellung der Einheit bei VABX Modulen statt [ms] in [s]
  •  Prozessdatenwerte bei CPX-AP-A-PN Topologien werden falsch angezeigt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.8.0.111

Neue Funktionen

  •  Implementierung des Kabeldiagnosealgorithmus für AP-Topologien
  •  Darstellung der Online-Kabelanalyseergebnisse in einer Übersichtstabelle sowie in spezifischen Diagrammen
  •  Importmöglichkeit bereits aufgezeichneter Analysedateien zur Offlineanalyse von AP-Topologien
  •  Erweiterung des Parametersatzes für den Dateiexport
  •  Entwicklungsfeature: Laden von APDDs im Entwicklungsstatus

Behobene Fehler:

  •  Topologiemissmatch bei Importen von CPX-AP-I/A Geräten
  •  Verbindung auf VABX-A-S Module konnte nicht hergestellt werden
  •  Bei VABX-A-S Modulen werden nicht alle Parameter angezeigt

Bekannte Einschränkungen:

  • Bei VABX-A-S Modulen werden nicht alle Parameter angezeigt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.7.0.58

Neue Funktionen:

  •  Unterstützung der Produktfamilie VTUX
  •  Inkompatible Module werden im Katalog ausgegraut

Behobene Fehler:

  •  Es wurden zu viele CPX-AP Geräte in das CODESYS Projekt eingefügt
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.6.1.2

Behobene Fehler:

  •  Statusänderung der Eingangsignale der Prozessdaten werden im Plug-in nicht angezeigt bei der Verwendung von CPX-AP-..-PN Geräten
  •  Gerätedetails des selektierten Moduls werden in der rechten Seitenleiste im Plug-in nicht angezeigt
  •  Eine VABX-APA-Endplatte wird fälschlicherweise als VABX-API-Endplatte erkannt beim Import aus dem Scan
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.6.0.124

Neue Funktionen:

  •  Aufzeichnen von Diagnosedaten zur Analyse von Kommunikationsproblemen durch den technischen Support
  •  Zeit für Verbindungsaufbau reduziert
  •  Anzeige des Fehlerspeichers kann umgeschaltet werden zwischen allen Meldungen und den seit dem letzten Sytemstart aufgetretenen

Behobene Fehler:

  •  Identifizieren-Funktion bleibt aktiv nach Trennen der Verbindung
  •  Statusicons werden bei aktiver Verbindung für manche Module nicht angezeigt
  •  Verbindungsverlust wird mit großer Verzögerung angezeigt

Bekannte Einschränkungen:

  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
  •  PROFIBUS Interfacemodule werden nicht unterstützt, da zu ihnen keine Verbindungsmöglichkeit besteht
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.5.0.215

Neue Funktionen:

  •  Verbindungsaufbau etwas beschleunigt (weitere Verbesserungen sind geplant)
  •  Forcen von Prozessdaten für Ventilinseln
  •  Ergänzungen auf Diagnoseseite "Systemstatus":
    •  Anzeige der Kabellängen zwischen den Modulen
    •  Anzeige der Product Keys der Module
  •  Unterstützung für VTSA-Adapter mit Modulsteckplatz
  •  Unterstützung für IO-Link Konnektoren
  •  Unterstützung für automatisches Anlegen von Verbindungen im Topologieeditor

Behobene Fehler:

  •  Löschen eines CPX-AP-A Moduls über die Liste unter der Terminalansicht kann zu Dateninkonsistenz führen
  •  Anwendung hängt sporadisch beim Trennen vom Gerät
  •  Fehlerspeicher wird beim Öffnen der Seite "Fehlerspeicher" nicht automatisch eingelesen, auch wenn eine Verbindung zum Gerät besteht
  •  Parameter werden nach Speichern und Laden des Projekts mit CPX-AP-A-EC in Deutsch angezeigt, auch wenn als Anwendungssprache Deutsch eingestellt ist

Bekannte Einschränkungen:

  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
  •  PROFIBUS Interfacemodule werden nicht unterstützt, da zu ihnen aktuell keine Verbindungsmöglichkeit besteht
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.4.1.7

Behobene Fehler:

  •  Forcen eines Ausgangskanal kann den Zustand eines anderen Ausgangs unerwartet beeinflussen
  •  Verschieben, Ersetzen oder Löschen von Modulen in einer Terminalkonfiguration kann zu inkonsistenten Projektdaten führen
  •  CPX-AP-A-12DI4DO-M8-4P wird nicht korrekt dargestellt

Bekannte Einschränkungen:

  •  Verbindungsaufbau zu größeren Systemen dauert lange
  •  Forcen von Prozessdaten wird für Ventilinseln noch nicht unterstützt
  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
  •  PROFIBUS Interfacemodule werden nicht unterstützt, da zu ihnen aktuell keine Verbindungsmöglichkeit besteht
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.4.0.315

Neue Funktionen:

  •  Unterstützung für CPX-AP-A Terminals:
    •  Terminalansicht für Zufügen, Löschen und Ersetzen von Modulen innerhalb des Terminals
    •  Katalog mit verfügbaren Modulen in der rechten Seitenleiste
    •  Navigation zu den Parameterseiten der konfigurierten Module in der linken Seitenleiste
    •  Darstellung der Terminalkonfiguration im Topologieeditor
  •  Onlinemodus:
    •  Anzeige und Forcen von Prozessdaten
    •  Diagnoseseite "Systemstatus" mit tabellarischer Anzeige aller angeschlossenen AP-Geräte inkl. Spannungen, Kabellängen und ggf. Diagnosemeldungen (nur in der Plug-in Instanz des Interfacemoduls verfügbar bzw. des Terminals, das das Interfacemodul enthält)
    •  Verbessertes Verhalten, wenn Verbindungsaufbau zum System fehlschlägt oder abgebrochen wird
  •  Bei Verbindung zu einer SPS im Topologie-Editor
    •  CODESYS-Geräte der Module werden entsprechend der Modulbeschreibung bzw. dem Modulnamen benannt

Behobene Fehler:

  •  Verbindungsaufbau zu CPX-AP-I-PN schlägt fehl
  •  Ein Umbenennen von Geräten wird unter bestimmten Umständen beim anschließenden Export als Rockwell L5X nicht korrekt berücksichtigt

Bekannte Einschränkungen:

  •  Verbindungsaufbau zu größeren Systemen dauert lange
  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
  •  PROFIBUS Interfacemodule werden nicht unterstützt, da zu ihnen aktuell keine Verbindungsmöglichkeit besteht
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.3.1.6

Behobene Fehler:

  •  Diagnoseseite "Parameter" wird nicht angezeigt
  •  Module erscheinen nach Verbindungsabbruch weiterhin verbunden
  •  Variantenauswahl für CPX-AP-I-4IOL IO-Link Master wird nicht in CODESYS übernommen
  •  Verbindungsaufbau zu CPX-AP-I-EP schlägt sporadisch fehl
  •  Rockwell L5X-Export schlägt sporadisch fehl

Bekannte Einschränkungen:

  •  Prozessdaten stehen noch nicht zur Verfügung
  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.3.0.198

Neue Funktionen:

  •  Onlinemodus:
    •  Verbindungsaufbau zu CPX-AP-I-EC, -EP und -PN möglich (bei -EC über Ethernet over EtherCAT oder Anschluss "TP2", wenn keine Steuerung angeschlossen)
    •  Parameterwerte werden beim Verbindungsaufbau abgeglichen und können ins System geschrieben oder von diesem gelesen werden
    •  Parameterwerte werden bei bestehender Verbindung zyklisch aktualisiert
    •  Parameteränderungen werden bei bestehender Verbindung sofort ins Gerät übernommen
    •  Anzeige von anstehenden Diagnosemeldungen pro Modul
    •  Anzeige des Fehlerspeichers im Interfacemodul
    •  Anzeige des Gerätestatus im Topologie-Editor
  •  Gerätedetails in rechter Seitenleiste angezeigt
  •  Bei Verbindung zu einer SPS im Topologie-Editor
    •  CODESYS-Geräteeditor auf Parameterseite "CODESYS" verfügbar
    •  Auswahl der CODESYS-Geräteversion
Behobene Fehler:

  •  EtherCAT Startup Parameter werden bei Verbindung zu einer Steuerung im Topologie-Editor nicht korrekt erzeugt
  •  Status des CODESYS-Gerätes wird bei Verbindung zu einer Steuerung im Topologie-Editor nicht angezeigt

Bekannte Einschränkungen:

  •  Prozessdaten stehen noch nicht zur Verfügung
  •  Für einen Onlinebetrieb mit CPX-AP-I-4IOL-M12 Modulen ist Firmware V1.4.13 oder höher erforderlich
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.1.1.7

Behobene Fehler:

  •  Rockwell L5X-Export:
    •  Syntaxfehler in der exportierten Datei
    •  Status Assembly zu groß bei Verwendung von mehr als 40 Modulen
    •  Konsistenzfehler bei Verwendung von VAEM Pneumatikadaptern
  •  CPX-AP-I-EC Konfigurationsfehler, wenn die Verbindung zum EtherCAT-System im Topologieeditor gelöscht und neu angelegt wird

Bekannte Einschränkungen:

  •  Es werden ausschließlich Systeme mit CPX-AP-I-EP und -EC Interfacemodulenn unterstützt.
  •  Ein Verbindungsaufbau zum Gerät ist aktuell noch nicht möglich.
  •  Diagnosemeldungen und Prozessdaten stehen daher noch nicht zur Verfügung.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.1.0.99

Neue Funktionen:

  •  Rockwell Parameter Export für große Systeme (Nutzung von Large Forward Open)
  •  Konfiguration von AP Systemen an Steuerungen von Festo:
    •  Unterstützung für CPX-AP-I-EC EtherCAT Interfacemodul
    •  CODESYS Package automatisch mit dem Plug-in installiert (EtherCAT ESI muss nicht mehr manuell installiert werden)
    •  CODESYS-Geräte für AP-Module werde automatisch mit der Konfiguration des AP-Systems synchronisiert
    •  Parametrierung der Module über die Oberfläche des Plug-ins
    •  Automatischer Transfer der Parmeter in die EtherCAT Startup-Parameter

Behobene Fehler:

  •  Fehler bei Rockwell Export, wenn IOL module hinter anderen Ausgangsmodulen konfiguriert
  •  Nicht unterstützte Parameter für Ventilinseln angezeigt

Bekannte Einschränkungen:

  •  Es werden ausschließlich Systeme mit CPX-AP-I-EP und -EC Interfacemodulenn unterstützt.
  •  Ein Verbindungsaufbau zum Gerät ist aktuell noch nicht möglich.
  •  Diagnosemeldungen und Prozessdaten stehen daher noch nicht zur Verfügung.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.0.0.333

Erste Version

Funktionen:

  •  Export der Systemkonfiguration und der eingestellten Parameter für Rockwell Studio 5000

Bekannte Einschränkungen:

  •  Es werden ausschließlich Systeme mit CPX-AP-I-EP Ethernet/IP Bus Interface unterstützt.
  •  Ein Verbindungsaufbau zum Gerät ist aktuell noch nicht möglich.
  •  Diagnosemeldungen und Prozessdaten stehen daher noch nicht zur Verfügung.