Zum Herstellen einer Verbindung muss zuerst die IP-Adresse des Geräts angegeben werden. Dazu gibt es die zwei Möglichkeiten:
-
Nach Gerät im Netzwerk suchen.
-
Die IP-Adresse manuell eingeben.


Checkbox „Filterung deaktivieren“

Eingabefeld IP-Adresse

Schaltfläche „Übernehmen“





Die Adresse des Zielsystems kann grundsätzlich in allen angeschlossenen Modulen eingestellt werden. Weil die Verbindung jedoch immer über das Bus Interface aufgebaut wird, empfiehlt es sich, die Einstellung auch im Bus Interface vorzunehmen. Bei Einstellung über eines der angeschlossenen Module muss zuerst die Filterung aufgehoben werden, damit das Bus Interface im Netzwerk gefunden werden kann.
Die weiteren Netzwerkeinstellungen wie Subnetzmaske und wenn erforderlich das Gateway sind in Gerät und Computer so eingestellt, dass eine TCP/IP-Verbindung möglich ist.
-
Die in der Verbindungssteuerung angezeigte IP-Adresse anklicken.
Der Dialog zur Einstellung der Verbindungseigenschaften öffnet sich.
Das Netzwerk wird automatisch nach verfügbaren Geräten durchsucht.
-
Bei Bedarf die Filterung deaktivieren.
-
Nach einer der beiden folgenden Möglichkeiten vorgehen:
-
Die IP-Adresse des Geräts manuell eingeben.
-
Die Geräteliste bei Bedarf durch Klicken auf die Spaltenüberschrift sortieren und das passende Gerät auswählen.
Die IP-Adresse des gewählten Geräts wird in das Eingabefeld übernommen.
-
-
Die Schaltfläche „Übernehmen“ klicken.
Der Dialog zur Einstellung der Verbindungseigenschaften schließt sich.
-
Die Schaltfläche „Verbinden“ klicken.
Beim Herstellen einer Verbindung mit einem Remote-I/O-Systems CPX-AP wird die Topologie des Systems gelesen und mit der im Projekt konfigurierten Topologie verglichen.
Wenn die Topologie des Systems nicht mit der im Projekt konfigurierten Topologie übereinstimmt, wird das Herstellen der Verbindung abgewiesen und eine entsprechende Meldung angezeigt.
Wenn die Topologie des Zielsystems mit der konfigurierten Topologie übereinstimmt, erscheint ein Dialog, der die Verbindung mit dem Gerät oder System ermöglicht ⮫ Synchronisation der Gerätekonfiguration und Parametrierung.