Kennzeichnung
Wird in ein Eingabefeld ein ungültiger Wert eingegeben, wird das entsprechende Eingabefeld farbig umrandet. Der Adorner wird in der gleichen Farbe dargestellt.
|
Zustand |
Farbe |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
Warnung |
Orange |
Ungünstiger oder inkonsistenter Wert |
|
Fehler |
Rot |
Ungültiger Wert |





Ungültige Werte werden beim Speichern des Projekts nicht gespeichert, sondern gehen verloren.
Anzeige von Fehlern und Warnungen
Wenn Warnungen oder Fehler für Parameter eines Moduls vorliegen, wird deren Anzahl am Kontext „Parametrieren“ angezeigt. Die Anzeige von Fehlern hat dabei Priorität.


Fehleranzahl (Beispiel)
Automatische Korrektur
Das Plug-in korrigiert Benutzereingaben bei Übertragungsfehlern oder wenn Werte gerundet werden müssen.
Bei einem Übertragungsfehler wird der Adorner mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet. Der Wert im Eingabefeld wird automatisch auf den Wert zurückgesetzt, den das Gerät vorgibt. Wird ein eingegebener Wert automatisch vom Plug-in verändert, auf- oder abgerundet, dann wird der Adorner mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.