Revision: 20

Filetype Filename Version Release notes
DE EN
Bootloader 5.1.4-cec2-0-bootloader-rev-d0139a9432.cec2f 5.1.4
    Wichtige Information
    ====================
    Fehlerbehebungen:
    Zusätzliche Korrekturen/Erweiterungen:
  • Unterstützt die neue hardware ID2
      Important information
      ====================
      Bugfixes:
      Additional fixes/enhancements:
    • support new hardware ID2
      Firmware 5.1.4-cec2-0-rev-d0139a9432.cec2ff 5.1.4
        CODESYS runtime: 3.5.18.40
        Wichtige Information
        ====================
        Fehlerbehebungen:
      • BUGEA-6137061: Sporadischer Stopp mit anschließendem Start einer laufenden Benutzeranwendung
      • BUGEA-6360828 CODESYS Remanenzhandling funktioniert nicht bei Softreboot via FFT
      • BUGEA-6571126 FTP-Placeholder in der Konfigurationsdatei CoDeSysControl.master fehlt
      • BUGEA-7758514: Fehler "133 Remanent memory defective" in der Diagnose angezeigt
      • BUGEA-8114071: Funktionen zum Speichern von Alarmen nicht verfügbar
      • BUGEA-8123493: Nach mehreren Neustarts des Geräts ist es nicht mehr möglich sich mit gültigen Anmeldendaten über CODESYS einzuloggen
      • BUGEA-8123468 Online change nach einigen online changes nicht mehr möglich
      • BUGEA-8298381 Firmware update Information in FFT/FAS ist fehlerhaft
        Zusätzliche Korrekturen/Erweiterungen:
      • Update CODESYS Laufzeitsystem auf Version 3.5.18.40
      • TASK-6554223: Setzen eines zuverlässigeren Echtzeituhr Initialisierungswertes als Epoch
      • TASK-6771285: Unterstützung von Micron MT28EW256 Flash
      • TASK-8123038: alle erforderlichen Dateipfade die von Bibliotheken des CPX-CEC-...-V3 HWID 2 verwendet werden, in der Konfigurationsdatei eingetragen
        CODESYS runtime: 3.5.18.40
        Important information
        ====================
        Bugfixes:
      • BUGEA-6137061: Sporadic stop with subsequent start of an already running user application
      • BUGEA-6360828 CODESYS retainhandling does not work with reboot via FFT
      • BUGEA-6571126 FTP-Placeholder in CoDeSysControl.master is missing
      • BUGEA-7758514: Error "133 Remanent memory defective" displayed in the diagnostic
      • BUGEA-8114071: Alarms storage function not available
      • BUGEA-8123468 No further Online change possible
      • BUGEA-8123493: Unable to login to the device via CODESYS using the valid credentials after multiple device reboots
      • BUGEA-8298381 Firmware update information is not correct for FFT/FAS
        Additional fixes/enhancements:
      • update CODESYS runtime to version 3.5.18.40
      • TASK-6554223: Get a more reliable RTC init startup time value than epoch
      • TASK-6771285: support Micron MT28EW256 Flash
      • TASK-8123038: Add ALL required file pathes of libraries of CPX-CEC-...-V3 HWID 2 to configuration file