Der Gerätekatalog kann z. B. nach Produktfamilien, Gerätearten oder Bestellcodes gefiltert werden.
-
In der rechten Seitenleiste im Register „Gerätekatalog“ im „Topologie-Editor“ unter der gewählten Gerätekategorie das Gerät suchen.
-
Das Gerät mit gedrückter linker Maustaste an eine freie Stelle im „Topologie-Editor“ ziehen.
Das Gerät wird zum Projekt hinzugefügt und kann bearbeitet werden.
Bei bestehender Internetverbindung werden die erforderlichen IODD-Dateien automatisch beim Hinzufügen des Geräts installiert. Wird das Installieren der IODD-Dateien abgebrochen, wird das entsprechende Gerät nicht dem Projekt hinzugefügt. Im Gerätekatalog wird auf IO‑Link-Geräten die IODD-Version im Tooltip unter „Geräteversion“ angezeigt, dies erleichtert das Auswählen des korrekten Geräts.